兼具低功耗和高性能的英特尔®酷睿™M处理器全新发布。
2014年9月24日,北京—— 移动终端设备迎来了爆炸性增长,用户对移动设备的要求也越来越高,高性能和低功耗兼具于同一台轻薄设备,是消费者的诉求。英特尔洞察移动市场,推出了针对2合1设备、超极本、高性能平板的全新酷睿™M处理器。同时,在本次发布会上,英特尔针提出“移动相对论”(M=E/C2),清晰全面地分析了酷睿M的产品特性和优势,并阐释了目前移动市场的发展趋势,即同时满足消费者对高性能和低功耗的需求。
2014年PC、笔记本、平板电脑等移动计算设备和智能手机的总出货量预计达到25亿台,将比2013年提升7.6%(Gartner, Inc.)。手机依然会成为出货量的大赢家,但平板电脑、2合1设备和笔记本电脑等移动计算设备将会实现大幅度的增长,增长率预计达到54%,PC市场正在回暖,可见消费者从没有放弃对计算力的追求。与此同时,移动性也是消费者关心的重要因素。针对两千余名笔记本购买者的调查,当问及“希望电脑提升的要素是什么(多选)”时,排在前三位的分别是:性能(44%),续航(38%),轻薄(31%)。可以看到消费者迫切需要高性能和低功耗二者兼得。英特尔酷睿M处理器的推出,解决了这个问题。
“移动相对论”完美诠释酷睿M
酷睿M处理器专门针对2合1产品和高性能平板,不同于任何以往的酷睿产品,奥妙在这个M上。M是指超级移动性(Mobility),而酷睿M则是英特尔针对移动市场而推出的全新品牌。采用的14纳米制程工艺,实现4.5W超低功耗的同时,保持并提升了酷睿级别的性能,更可以打造超轻薄的无风扇设计,机身厚度甚至可以小于9毫米。英特尔提出的“移动相对论”,将酷睿M产品特性、移动市场趋势和消费者需求等内容进行了详细的阐释。
“移动相对论”由爱因斯坦的智能公式(E=mc2)变形而来,但英特尔为每个字母都赋予了全新的含义,移动相对论的公式为M=E/C2 。
M(Mobility)代表酷睿M所带来的超强移动性。酷睿M采用业界的14纳米制程工艺和第二代三栅极晶体管,实现了更小的封装,仅为第四代酷睿的50%,并将热设计功耗(TDP)降低了60%。体积减小,但能量更强,酷睿M依然可以提供酷睿级别的超强计算力。与生俱来的低功耗和高性能,可打造厚度不超过9毫米的无风扇2合1产品,为消费者带来无与伦比的轻薄移动体验。
E(Power Efficiency)代表不断降低的功耗。2013第四代智能英特尔®酷睿™处理器,在电池续航时间方面,实现了公司历史上幅度的提升,而酷睿M打破了这个记录,其功耗已降低至4.5W,在执行有效工作负载的情况下,和四代酷睿相比,可将电池的续航时间延长达20%(1.7小时),这是使用了4年的旧电脑电池续航的两倍。这意味着,在外出时也可以长时间观看影片,可以无忧的放弃电源线。低功耗助产品摆脱风扇的累赘,从而让产品设计变得更加灵活,搭载酷睿M的2合1设备,在外形上将更加惊艳,机身厚度可小于9毫米,更加时尚轻薄,而无风扇设计让电脑运行起来更加安静。
C2 (High Computing Performance) 代表不断增加的计算性能。以酷睿M为芯动力,不仅可以实现低功耗,同样可以带来酷睿级别的PC性能表现。与第四代酷睿相比,酷睿M处理器将计算性能和显卡性能分别提升高达50%和40%。而与使用了四年的旧电脑相比,更是实现了计算性能的两倍提升,将显卡性能提升七倍,在日常办公和网络浏览等方面,都实现了倍数增长,对于老电脑的用户而言,完全是飞跃性的体验。
酷睿M平台在消费娱乐方面还有更精彩的表现,支持英特尔®智能音频技术,以及英特尔®无线显示技术5.0,轻松实现高清多屏联动。另外对性能有高要求的诸多应用,都可以在酷睿M上流畅运行。比如,英特尔和QQ携手打造的实时美颜视频功能预览模块,曾多次在行业展会上展示,今天伴随着酷睿M的发布,该美颜视频功能也正式向用户推出,可以从QQ官网下载安装使用,该美颜视频功能不仅可以运行在第三代以上的酷睿平台,以及凌动平台系列设备上,同样可以在酷睿M上流畅运行。像这样的创新应用,以及基于英特尔®实感技术的其他软件,也将针对酷睿M陆续推出。酷睿M不仅可以满足消费级别需求,采用英特尔®博锐™酷睿M处理器,同样可以满足商业用户的需要。
“移动相对论”的公式将整个移动趋势表达的淋漓尽致。个人计算设备的功耗在不断降低,酷睿M为PC设备带来媲美平板电脑的续航能力,无风扇设计更是让产品进一步瘦身。而性能则在不断提升,酷睿M小小身体里蕴含的巨大计算能量,让纤薄的产品拥有了PC级的计算性能。低功耗和高性能集于一身,由酷睿M引发的移动变革,满足了消费者对移动设备更为苛刻的要求。
酷睿M激发创新,迎接PC市场机遇
据统计,目前全球至少有6亿台PC使用年限超过4年,这将是一个价值4000亿美元的广阔市场,而酷睿M的出现,为PC市场注入了新的活力,同样也为PC制造商、硬件和软件开发商提供了机遇。更加小巧的酷睿M实现了更小的封装设计,为OEM厂商提供了巨大的创新空间,基于更小、更薄的主板,实现更丰富的外形设计和产品形态,包括翻转、变形、超轻薄和可插拔等方式,满足消费者的不同使用需求。软硬件厂商也将基于全新酷睿M平台,在各自领域不断发挥创新精神,包括材料的更新、转轴、超薄屏的设计等,以及全新软件和应用的开发。个人计算行业在英特尔酷睿M的激发下,又一次打破窠臼,在每个环节燃起兴奋点。
酷睿M即将上市,各大品牌准备就绪
目前,全球有20多款基于酷睿M处理器的产品处在上市前的后准备中,其中,宏碁、华硕、戴尔、惠普和联想等著名品牌均将在近期推出新品,尺寸、款式和价位将满足消费者的众多需求。首台基于酷睿M处理器的产品将在10月份上市。
在第四季度,宏碁将推出Aspire Switch 12的2合1产品,该设备采用12.5英寸FHD显示屏,配有独特的支架和磁铁键盘,可在5种模式之间流畅地切换。华硕的 Zenbook UX305超极本,以及ASUS Transformer Book T300FA 2合1设备也在计划中,后者预计于今年秋天在欧洲发售,售价为 599 欧元。未来,华硕还计划推出更轻薄的ASUS Transformer T300 Chi产品。戴尔的首款商用2合1设备Latitude 13 7000 系列,将轻便的商用超极本™与可插拔的平板电脑融为一体。惠普两款不同屏幕尺寸的HP ENVY x2可插拔电脑(13.3 英寸和15.6 英寸),也同样值得ENVY粉丝去期待。预计先与大家见面的全新Lenovo ThinkPad Helix将于10月上市,在重量和厚度方面分别比前代产品减少了12%和15%,搭载了酷睿M处理器 ,其性能更加强大。预计2015年上半年,将有更多基于酷睿M的产品上市。
消费者对移动设备的要求日益增高,曾经鱼和熊掌无法兼得的低功耗和高性能,在酷睿M平台上,得到了让人满意的体现。一台设备,同时满足两种需求,这对消费者而言,是体验上的飞越。随心所欲的使用,才能带来驾驭设备的自由。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。