处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

测量贴片电容的容量注意事项

测量贴片电容的容量注意事项
来源:网络整理 时间:2019-03-05

测量贴片电容的静电容量,需要按照产品规格书中规定的电压和频率进行测试。具体的参考下表:

测量贴片电容的容量注意事项

高介电常数的介电陶瓷,放置在常温下不加电压时,相对于对数时间,静电容量呈直线性下降趋势。这种现象的发生是由于介电陶瓷会转变为静止能量状态,并且这种特性是无法消除的如果贴片电容的静电容量大,需要根据实际情况采取相应的预防措施。不同的测量仪器会测出不同的静电容量,其大多数原因是由于即使设定了相同的测定电压,实际给电容器施加的电压是根据测定器的不同而不同的。

测试的电容器的静电容量越大,电容器的电阻就越小,所以不能忽视由于测定器的输出电阻和分压带来的电压下降的影响。

在测量大容量电容器的静电容量时,我们推荐使用有对电容器施加和自动设定的电压相同电压这种功能的测定器。如使用不带有上述功能回路的测定器的情况下,我们推荐根据万用表对测定电压进行确认并调整。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22051次
2 1N4001 0.19MB 17912次
3 DAC1220E 0.95MB 15914次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15870次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14052次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11727次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9307次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9094次
9 DS1337U+ 0.28MB 9077次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8996次