处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

电容屏和电阻屏的区别

电容屏和电阻屏的区别
来源:网络整理 时间:2019-03-05

电容屏

电容屏一般是指电容式触摸屏。它是利用人体的电流感应来工作的。它是由一块四层的复合玻璃屏构成的,其内层会涂一层ITO以保证有一个比较良好的工作环境,外层也会有一层玻璃保护层。电容屏的工作原理是实现多点的触控,其依靠的是增加相互电容。

电阻屏

电阻屏一般就是指电阻式触摸屏了。它是一种传感器 ,能够在矩形区域中触摸并且能够读回触摸点的电压。

电容屏和电阻屏的区别,哪个好?

1、工作原理不同

电阻屏是由多层透明的导电板制造的。当手写笔等触碰到屏幕时,内部的透明金属可以识别来自用户给出的相应信号。

电容屏是由人的身体、屏幕的顶端以及屏幕的表面组成以个耦合电容,并且分布在屏幕的四个角上,当用户给出指示后就会发生相应的变化。

2、精度与灵敏度不同

电阻屏的精度要比电容屏的高,它只需要一个极小的像素点的压力就会非常准确的定位并且识别信号。

电容屏也有它的优势,它在灵敏度上要比电阻屏要好。我们只需手指与屏幕表面接触就可以实时接收到信号。

3、用户体验不同

电容屏的用户体验效果要比电阻屏提高一个新的层次,效果更佳。

4、成本与维护不同

电阻屏发展的技术比较成熟,其设备也比较完善而且也比较容易获得原材料,这就使得电阻屏在成本上要比电容屏低廉。

电阻屏很早就进入了市场,在作为手机等设备的输入载体,所以在市场上很容易找到相关的维修配件,很好维修。

5、各自的优点和缺陷

电阻屏:它是实现的点定位的,需要存在屏幕的压力,所以我们就需要一些外在的介质,比如指甲、金属等一些比较硬的物品。由于屏幕表面层使用的是软质的材料,因此这样的操作会导致屏幕损坏;但是,有一个优势就是不怕摔、不会碎。

电容屏:它的外表面采用的是高强导电的玻璃,这种材料不容易造成屏幕划和、污损;但是它会比较容易导致屏幕破裂。

6、可视效果

电阻屏:它会反射阳光,因此电阻屏的产品有比较不错的可视效果;但是它的屏幕会比较难清理维护。

电容屏:它的制作材料会吸收光线,因此在户外使用电容屏的产品可视效果也会很好。其本身有高强度的玻璃,屏幕不容易损坏,因此也很好清理上面的污垢。

总结 :小编为大家介绍这么多关于电容屏和电阻屏的区别,相信大家有了一定的了解。关于电阻屏和电容屏哪个好?小编通过人们的使用情况调查了解到,目前人们普遍认为电容屏比电阻屏更好,随着电阻屏的发展电阻屏可能会退出市场的舞台。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22051次
2 1N4001 0.19MB 17912次
3 DAC1220E 0.95MB 15914次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15870次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14052次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11727次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9307次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9094次
9 DS1337U+ 0.28MB 9077次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8996次