处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

暗战小米?金立E7首配高通骁龙800强版处理器

暗战小米?金立E7首配高通骁龙800强版处理器
来源:我爱方案网 时间:2013-11-28

【导读】金立昨晚在上海召开发布会,对外发布了今年的“强拍照”手机E7(E7L)。硬件方面以多项“全球首款搭载”傲视群机,软件方面则有更人性化更智能的定制系统Amigo 2.0,以及足以取代卡片机的拍照系统。《我爱方案网》将给大家带来全面测评!

金立“拍照手机”E7基本配置

金立 E7一体式机身正面配有一块5.5英寸1080P大猩猩第三代屏幕,同时支持手套、湿手、钥匙操作。其背后拥有一枚1600万像素的摄像头。内置当中它搭载了Amigo操作系统,核心硬件方面配备2.2GHz主频的高通骁龙800 8974四核处理器,并拥有3GB RAM内存以及G7协处理器。

相比上一代产品E6,ELIFE E7在屏幕尺寸,摄像头像素,核心处理器以及RAM内存空间等方面都拥有了更好的提升。由此你也可以看到它并非是一款常规的升级产品,而是一部大跨度的换代之作。也正是因为有了这些丰富软硬件方面的改进,才让E7能够被称为是金立的全新旗舰。

金立E7搭载高通骁龙800强版

相比于上一代产品E6,金立E7在核心硬件方面进行了巨大的升级。据介绍,E7将会分为4G LTE版、3G(WCDMA/TD-SCDMA)低配版和3G(WCDMA/TD-SCDMA)高配版总共三大版本上市。

3G版本E7则会采用主频2.2GHz的高通骁龙8974四核处理器,主频为2.2GHz,GPU方面为Adreno 330。而高配与低配版的区别也仅在于搭载了3GB RAM/32GB ROM以及2GB RAM/16GB ROM的不同组合。

而全新的旗舰E7让大家关注的还是4G版本中的一款机型——E7L,搭载了骁龙800的强型号MSM8974 AC,其主频高达2.5GHz,同时配备了3GB RAM以及32GB ROM。毫无疑问,MSM8974 AC性能要强于MSM8974 AB。金立官方公布的数据仅是,该处理器主频达到了2.5GHz。如果按照小米3发布会时公布的参数来看,该机的GPU Adreno 330的主频也会有相应的提升。

从命名上就可以看出,MSM8974/8974 AB/8974 AC三者应该是类似兄弟的关系,也就是说架构设计方面保持一致,区别只是在CPU、GPU主频上等,所以MSM8974AC才被称为强骁龙800处理器。

作为对比,MSM8974 AB与MSM8974的组要区别是,前者主频稳定在2.3GHz,同时Adreno 330 GPU的频率也从450MHz提升至550MHz,另外内存总线频率从800MHz提升至933MHz,ISP主频从320MHz提升至465MHz。

金立E7外观延续一体成型设计



金立E7延续了上一代E6的简约一体成型设计,正面依旧呈现出硬朗的造型,而由于摄像头组件的变大的缘故,E7的后盖采用了弧形设计,薄处仅为6.2mm,同时也能够更好的贴合用户手型。

与之前只有黑白两色版本的E6不同,金立E7将推出多色彩版本。金立E7机身为塑料材质,表面有套色效果的钢琴漆,在光照下能看出靓丽的反光,也是由于钢琴漆的缘故,现场所有的E7都是指纹收集器。

机身顶部的电源键是个比较常规的设计,机身下部采用三枚感应按键的设计,返回在右侧而设置在左侧,指示灯熄灭之后机身下部看不出有感应灯的存在,美则美矣,只是刚上手容易找不到按键位置。

金立E7上市时间及售价

在人们关心的上市时间及售价方面,金立E7的3G高低配版本均将于12月发售,高配版(3GB RAM/32GB ROM)的售价为3199元,低配版(2GB RAM/16GB ROM)售价为2699元。而拥有顶级配置的4G LTE版本将于明年季度开售,售价为3499元。

目前金立官网已经开启了E7的预售,而在11月27日,天猫、京东、易讯、1号店、苏宁易购也将开始同步预售。12月12日,金立线上和体验中心将开始正式销售。你是否期待呢?

“拍照手机拍”金立E7拍摄效果


室外正常光效果  焦距:3mm  光圈:f/2.6  ISO感光度:0
曝光时间:  曝光补偿:EV  白平衡:自动


室外逆光效果  焦距:3mm  光圈:f/2.6  ISO感光度:0
曝光时间:  曝光补偿:EV  白平衡:自动


正常光微距效果  焦距:3mm  光圈:f/2.6  ISO感光度:0
曝光时间:  曝光补偿:EV  白平衡:自动


室外效果  焦距:3mm  光圈:f/2.6  ISO感光度:0
曝光时间:  曝光补偿:EV  白平衡:自动


室内效果  焦距:3mm  光圈:f/2.6  ISO感光度:0
曝光时间:  曝光补偿:EV  白平衡:自动


室内效果  焦距:3mm  光圈:f/2.6  ISO感光度:0
曝光时间:  曝光补偿:EV  白平衡:自动


夜景拍摄效果  焦距:3mm  光圈:f/2.6  ISO感光度:0
曝光时间:  曝光补偿:EV  白平衡:自动

800万前置镜头+1600万后置镜头的拍照手机

从配置参数来看,E7也表现的足够对得起“拍照手机”的定义,它是全球首款搭载有专业相机传感器的智能手机,其CMOS传感器尺寸达到了1/2.3英寸,前置摄像头高达800万像素,后置镜头达到了1600万像素,前后双AF的摄像头,配合高达1.34微米的像素元尺寸,可从分辨率和画质两方面来提升拍照效果。

E7还采用了台湾大力定制的M8大镜头,它的面积增加51%,解析力高达2700线,相比普通镜头提升有29%。此外它还加入了一颗由新思考科技定制的超强马达,为镜头捕捉高画质影像输出提供了更好的动力。金立高层声称E7的拍照能力至少行业一个念头,从以上参数来看这点也并不算是太夸张。

E7拥有着F2.2的大光圈,配有LED补光灯。它在拍照界面分为常规以及更高进阶的专业模式,这样一来也满足了不同用户人群的需求。从设置项不难看出,无论是HDR,全景,延时自拍,人脸检测等等功能都可以实现。在众多拍摄项当中留下较深印象的有两个方面,一个是E7的“智能场景”功能,只要选择之后相机会根据所处环境自动鉴别并调整至相应的模式,比如说光线充足下是正常拍摄而光线暗弱的环境下则会自动变为夜景模式。

一般Android手机在拍摄情况下均为虚拟拍照快门,一些主打拍摄的产品则可能会加入单独的快捷拍照按键。而ELIFE E7则提供有普通,触摸,手势,微笑,声控这五种快门方式,能够随意满足用户在不同场景下的拍摄操作。比如说在你不方便手触拍照键时,即可通过声音来控制拍照完成拍摄。

除了常规的相机之外,ELIFE E7还提供有“趣拍”单独功能,在此之中你更是能够随意的进行美化或者选择模式。此外它还拥有行人清楚,滤镜,水印,幻灯片,群拍优选,轨迹,美肤,美妆这八种不同的效果可选,并能够在图片模式下进行一站式编辑美化操作。

Amigo操作平台来袭,主打人机交互

Amigo在西班牙语当中是“朋友”的意思,金立从ELIFE E6开始,完全采用其基于Android深度研发的Amigo自主操作系统。根据金立副总裁卢伟冰先生解释,e-life本身就是面向年轻用户群体,而Amigo本身含有的朋友意义,也与e-life的定位和品牌理念相融合。而经历了上一代E6之后,ELIFE E7搭载的全新Amigo 2.0系统经过了又一次的完善和改进,扁平化的UI图标以及操控方面都有一些相应的变化。

在发布会上,卢总将Amigo与苹果iOS7做了对比。Amigo系统没有采用安卓常见的程序菜单设计,而是与iOS 7保持一致的采用程序图标直接显示在桌面,这种设计思路在国内厂商的手机中十分常见。

金立E7搭载了升级的Amigo 2.0界面,除了在UI方面的优化外,其的亮点便是加入了语音唤醒、双击唤醒以及黑屏手势操作等更多的人机交互体验。另外,Amigo2.0界面还加入了如今较为常见的悬浮触点及悬浮窗口功能,也让体验更加丰富。


资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22051次
2 1N4001 0.19MB 17912次
3 DAC1220E 0.95MB 15913次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15870次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14052次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11727次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9306次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9094次
9 DS1337U+ 0.28MB 9077次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8996次