处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

为音乐而烧!中高端开放式头戴旗舰耳机AKG K701拆解

为音乐而烧!中高端开放式头戴旗舰耳机AKG K701拆解
来源:我爱方案网 时间:2013-11-28

【导读】今天为大家奉上来自音乐之都奥地利维也纳的经典作品AKG K701的拆解。AKG是顶级的动圈头戴音乐耳机,K701外观前卫,音质表现堪称完美,若搭配合理的耳机放大器后会达到意想不到的效果。本次拆的这个耳机是08年年底买的,用了那么长时间,外观和效果依旧那么完美!

耳机整体,这款耳机是带有一个底座的,轻松存放耳机,比较人性化。

耳机侧面:

耳机细节:
Reference Headphones K701,Made in Austria
奥地利生产,工厂位于维也纳。

侧面细节,右边。

只有一个AKG标志,因为是序列号为20000以上的耳机,没有梅花标志。

耳机细节,这是可以活动的地方,拉伸。

真皮头梁,上面有AKG压印。

耳机是6.35的插头,原配有一个6.35转3.5的。

耳罩,材质为天鹅绒。

耳罩逆时针转一点点就可以拿下来,里面还有一块中空的滤音棉。

滤音棉是可以取掉的,这样就可以看到振膜。

拆解,还要从背后开始。银色的那个镂空球面同样逆时针转一下就可以取下。

看到内部接线了。

内部接线,壳子上有两颗螺丝。

两颗螺丝卸掉后,这个壳子就可以取下来了,这里需要点技巧,否则就是破坏性的拆解了。

壳子背面。

去掉那个小壳子后,可以更清楚的看到接线了。

这个耳机是单边进线,灰色的这两条是过线,这种耳机对过线要求很高,要求信号损失要小,电 阻要小,看样子应该是镀银的。

另一根过线。

马上就来拆掉这颗大螺丝。

黑色的大螺丝拆掉了,中间这个白色的壳体就可以取下来了。

取下壳体,因为我不想焊线,尽量保持原来的状态,所以耳机单元的线我没有断开,从头到尾都 是连接在上面的。黑色的固定环上面有4颗螺丝,卸掉以后单元就可以拿出来了。

螺丝卸掉后,单元和固定环取出来。

耳机的外壳取下来了。这是正面,开放式耳机,里面和外面是通的。

反面图。黑色的这一块应该可以称为障板。

障板正面。

白色壳体和障板分离。

背面,这些小孔都是通的。

障板正面。

单元接线柱,镀金的。

做工也挺精致的,白色的贴膜是可以透声的,很软。

背面的正视图。

再来看一下振膜。

这个单元尺寸为45mm。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22051次
2 1N4001 0.19MB 17912次
3 DAC1220E 0.95MB 15913次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15870次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14052次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11727次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9306次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9094次
9 DS1337U+ 0.28MB 9077次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8996次