处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

神奇电路笔,让你的电路图成为真正的电路

神奇电路笔,让你的电路图成为真正的电路
来源:我爱方案网 时间:2013-11-28

【导读】我们见过各种各样的笔,钢笔、水笔、铅笔......它们的使命无一不是写字、画图。但是今天我们介绍的这支笔绝对让大家都成为神笔马良,它的名字叫做Circuit Scribe。可以让你的所画的电路图变成正在的电路。

日前在众筹平台kickstarter上出现了一个看似平常,却功能新奇的产品,其名字叫做Circuit Scribe。从外观上看,Circuit Scribe只是一支普通的水笔,甚至很不起眼。但是它的笔芯里灌的是导电的银质墨水,用这只笔在纸上画出的不只是一张图,而是一根根的电路线,再配上电源和灯泡,只要将纸折起,电路形成闭合回路,即可正常通电,灯泡会亮起。



这很像我们小时候用过的生日贺卡,打开贺卡后,电池闭合,生日歌响起,小灯泡亮起。只是那时候所有的线路都是实体的电线组成,用胶带粘在贺卡上。而使用Circuit Scribe,一切便简单了许多,只需要用笔勾勒出想要的连笔图案,简洁方便。除此之外,还有很多创意的玩法,可以画出一个小城市,灯火辉煌,车水马龙,用来教孩子或者给女朋友惊喜都会有很好的效果。

Circuit Scribe还可以和很多其他的电子平台一起合作完成项目,例如Arduino、Makey Makey,这样可以实现更多更高端的想法,重要的是少了很多乱七八糟越理越乱的电线。

其实市面上还有许多类似的电路笔,Circuit Scribe为何能够脱颖而出?我们看看下面这张图:

从图中的笔迹可以看出,Circuit Scribe笔迹顺滑,不会黏糊糊的,且墨汁基本即画即干,不像其他的产品,画完之后电路是胶液状,且一抹墨汁就散开了,电路图损坏不说,还弄得满手的脏东西。另外,设计者还告诉我们Circuit Scribe还没有难闻的气味。

有了Circuit Scribe,让我们跟繁琐的电路板说再见吧,用低成本高质量的电子元件实现你的无限创意。Circuit Scribe目前正在Kickstarter上募集资金,目标资金为85000美元,现在离截止日期还有40多天,现在已经募集了将近60000美元的资金,且数字还在不停上涨,可想而知大家对它的认可度非常高。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22049次
2 1N4001 0.19MB 17911次
3 DAC1220E 0.95MB 15912次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15869次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14051次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11726次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9305次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9093次
9 DS1337U+ 0.28MB 9076次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8995次