处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

Intersil推出新型数字电源控制器ZL8800

Intersil推出新型数字电源控制器ZL8800
来源: 时间:2013-11-28

  ZL8800是一款双通道/双相控制器,它利用电荷模式 (ChargeMode) 控制回路技术来提供快速的瞬态响应而无需补偿,有助于节省设计时间。

  ZL8800拥有两个输出,它们既可以能独立工作,也能在双相配置下一起工作,以用于高电流应用。它为数字负载点 (POL) 应用提供同类的瞬态响应,有助于节省输出电容和电路板空间。

  该器件支持0.54V - 5.5V宽输出电压范围,工作输入电压范围为4.5V - 14V。设计者能够通过PMBus接口监视和控制电源的每个方面,无需使用额外零件。能够获得有关电源的遥测数据,包括温度、输入电流、输出电流、输入电压、输出电压和故障状态。

  ZL8800是Intersil的第四代数字控制器,它可以集成LDO支持在12V单路电源电压下工作;可以实现单线DDC总线支持多个Intersil器件的时序控制和故障管理;还配备了非易失存储器,允许用户存储所有配置和设置参数 ;还可以无补偿设计帮助节省开发时间。一代基站、路由器及类似的基础设施设计可显着受益于此先进电源系统。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22046次
2 1N4001 0.19MB 17909次
3 DAC1220E 0.95MB 15911次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15867次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14050次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11725次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9305次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9092次
9 DS1337U+ 0.28MB 9075次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8994次