处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

华为终端改革 荣耀或专供电商

华为终端改革 荣耀或专供电商
来源: 时间:2013-11-28

  华为近迎来了“大动作”,一个大动作是终端云业务被分拆,另一大大动作是手机品牌荣耀将独立,且专供电商渠道。

  在华为的手机品牌中,Ascend系列和荣耀honor系列,是目前华为终端卖得好、受市场认可的产品。

  数据显示,华为在今年第三季度销售了1350万部智能手机,一跃成为全球第六的智能手机销售商。在这1350万部智能手机中,华为Ascend P6的销售状况较好,华为方面希望华为Ascend P6的销量超过1000万部。而荣耀系列的产品销量也是十分喜人,截至目前已经突破了500万部。

  由于两个品牌属于不同的部门操盘,于是就存在线上和线下“打架”的问题。两款配置不相上下的产品,一个主打社会渠道,一个主打电商渠道,结果主打电商渠道的产品以性价比优势抢占了社会渠道的产品。由此,给华为带来了一定的损失。因此,华为经过慎重考虑,将荣耀独立出去。

  独立后的荣耀,从产品规划、渠道策略、定价推广等全部独立运作。做的件事情将会是推出两款新的手机,华为新荣耀其中的的八核产品代号为“雷霆”,是一款八核手机。

  根据网上曝光的数据来看,华为荣耀八核采用联发科MT6592八核,主频为1.7GHz,跑分29000,内存为2GB ROM+16GB ROM,屏幕为5.5英寸,1280x720分辨率,在拍照上前置500万像素+后置1300万像素,运行Android 4.2.2操作系统,搭载华为EMUI2.0。

  这两款手机主要是为了对抗小米的红米手机,由于小米的电商策略取得的效果十分可观,这一点从小米的发展势头上就可以看得出。因此,荣耀系列手机独立之后也会走电商这条路,规避体制壁垒,避免线上和线下“打架”。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22046次
2 1N4001 0.19MB 17909次
3 DAC1220E 0.95MB 15911次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15867次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14050次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11725次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9305次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9092次
9 DS1337U+ 0.28MB 9075次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8994次