处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

东芝推出新型微控制器

东芝推出新型微控制器
来源: 时间:2013-11-28

  开发多功能一体机和打印机等设备的尖端电机控制应用,要求微控制器拥有大容量闪存ROM、多个通信通道和内置高分辨率传感器的接口。

  日前,东芝推出了基于ARM Cortex-M4F内核的新TX04系列微控制器。该系列微控制器包括TMPM462F15FG、TMPM462F10FG、TMPM461F15FG和TMPM461F10FG,可以广泛应用于多功能一体机、打印机、电脑外围设备、音频视频系统等设备。

  据悉,TMPM462F15FG和TMPM461F15FG可以整合1.5Mbyte闪存ROM、193Kbyte SRAM、20个串行接口通道和1个20通道12位高分辨率模拟/数字转换器。TMPM462F10FG和TMPM461F10FG可以整合1.0Mbyte闪存ROM、193Kbyte SRAM、20个串行接口通道和1个20通道12位高分辨率模拟/数字转换器。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22045次
2 1N4001 0.19MB 17908次
3 DAC1220E 0.95MB 15910次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15866次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14049次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11724次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9304次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9091次
9 DS1337U+ 0.28MB 9074次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8993次