处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

泰克推出实时带宽中档频谱分析仪

泰克推出实时带宽中档频谱分析仪
来源: 时间:2013-11-28

  泰克是全球实时频谱分析仪的领导厂商,公司除了有RSA5000和SPECMON系列实时频谱分析仪的带宽外,近日还宣布推出RSA5000B系列实时带宽中档频谱分析仪。

  这一款实时带宽中档频谱分析仪可提供165 MHz采集带宽,这是该价位的宽带宽,比先前802.11版本增加了40 MHz,正好满足802.11ac标准中的160MHz的带宽要求。可以支持高指标冗余量、高精度WLAN 802.11ac性能评估和故障查找。

  跟之前的频谱分析仪相比,RSA5000B系列在许多性能上有了改进。

  首先,100%截获概率的短信号持续时间缩短33%,同类2.8微秒。这可以保证即使简短的信号也能被发现、当作触发条件以及被保存。

  其次,实时特性提高。现在是RSA5000B仪器的标准配置,包括扫频DPX、密度触发、时间限制触发和短信号持续时间改进。频谱处理速度提高了33%,达到或超过390,000谱/秒。此外,RSA5000B的实时功能还可以避免网络延迟、掉网在测试工作中带来的阻碍。

  第三,SPECMON系列将提供26.5 GHz版本,且先进的DPX 射频信号发现功能现在为标准配置。

  后,RSA5000B还有一个非常重要的特性,就是其同时还是一台实时频谱仪,它能够找出在所有时间点发生的事件,并用不同颜色表示实时捕捉的信号。在165MHz数据采集带宽条件下,同比标准频谱仪无法监测到的偶然出现的特殊信号,可以通过RSA5000B被明显的捕捉和放大。在性价比方面,可以用中档价格实现Wi-Fi测试的中高端需求。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22043次
2 1N4001 0.19MB 17908次
3 DAC1220E 0.95MB 15908次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15865次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14048次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11723次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9303次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9089次
9 DS1337U+ 0.28MB 9073次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8992次