处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

电子元器件采购必须掌握的知识

电子元器件采购必须掌握的知识
来源:ICkey 时间:2013-11-27

电子元器件采购网提供-电子元器件采购必须掌握的知识如下:

  一、电容
  1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
  电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
  容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)
  电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
  2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
  电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
  其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
  容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
  容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
  字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
  数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
  如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
  3、电容容量误差表
  符 号 F G J K L M
  允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
  如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。


  二、电阻
  电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置等。
  1、参数识别:
  电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。换算方法是:
  1兆欧=1000千欧=1000000欧
  电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
  a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:
  472 表示 47×100Ω(即4.7K); 104则表示100K
  b、色环标注法使用多,现举例如下:
  四色环电阻 五色环电阻(精密电阻)
  2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
  颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%)
  银色 / x0.01 ±10
  金色 / x0.1 ±5
  黑色 0 +0 /
  棕色 1 x10 ±1
  红色 2 x100 ±2
  橙色 3 x1000 /
  黄色 4 x10000 /
  绿色 5 x100000 ±0.5
  蓝色 6 x1000000 ±0.2
  紫色 7 x10000000 ±0.1
  灰色 8 x100000000 /
  白色 9 x1000000000 /


  三、晶体二极管
  晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
  1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
  2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
  3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
  4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:
  型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007
  耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000
  电流(A) 均为1

   如需要更多电子元器件采购网相关电子元器件采购知识请到电子元器件社区去下载(//bbs.ickey.cn/)!

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17871次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14009次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9071次
9 DS1337U+ 0.28MB 9067次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8985次