处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

首颗国产NFC控制芯片通过认证

首颗国产NFC控制芯片通过认证
来源:华强电子网 时间:2013-11-27

   近日,安捷伦科技公司宣布,由上海复旦微电子集团开发的FM1930近场通信(简称NFC)控制芯片成功在基于安捷伦RIDERT3111SRFIDHF技术的一致性测试系统平台上通过NFCForum认证。该认证项目由上海集成电路技术与产业促进中心和上海同耀实验室共同承担。

   上海复旦微电子集团致力于超大规模集成电路的设计、开发,并提供相关系统解决方案。其设计开发的NFC控制芯片可以支持包括读写器、点对点和卡模拟这三种NFC工作模式。

   承担此次认证项目的上海同耀实验室是国内批获得NFCForum授权的商业认证实验室,他们和上海集成电路技术与产业促进中心合作成立联合实验室,借助被NFCForum认可的安捷伦测试系统平台实现NFCForumDigital测试。安捷伦RIDERT3111S高频认证测试系统是完全按照NFCForum认证要求设计与开发的,已经应用于全球多个NFCForum授权认证实验室,其中包括上海同耀实验室。

   “我们感谢在这次认证过程中来自安捷伦、上海集成电路技术与产业促进中心和同耀实验室的专业技术支持。”上海复旦微电子集团有关人员表示,“这次成功的认证证明了我们的NFC控制芯片完全符合NFC论坛标准,这是复旦微电子NFC项目的一个重要里程碑。目前复旦微电子是中国大陆地区一家提供NFC控制芯片解决方案的芯片厂商。加上NFC安全模块和NFC标签,复旦微电子现在可以为国内外客户提供完整的NFC芯片解决方案。”

   来自安捷伦移动宽带产品事业部西班牙马拉加分部总经理GailHeck-Sweeney女士表示:“非常高兴的看到又有一款新的产品经过安捷伦的RIDERT3111S平台通过了NFCForum认证,并且这也是中国自主研发的款NFC控制芯片,这是个重大的里程碑,更是对安捷伦为NFC产业发展所作贡献的又一次认可。中国NFC市场正在迅速成长,凭借安捷伦单机认证测试系统和拥有丰富经验的全球技术支持团队,我们会继续全力支持我们的客户,帮助他们的产品更快推向市场

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22041次
2 1N4001 0.19MB 17907次
3 DAC1220E 0.95MB 15907次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15864次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14046次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11722次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9302次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9087次
9 DS1337U+ 0.28MB 9072次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8989次