处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

安防走上融合道路 智能化集成备受宠

安防走上融合道路 智能化集成备受宠
来源:互联网 时间:2013-11-27
    在几年前,安防这一概念对于大多数人来讲还比较陌生。初的时候安防系统的应用领域多为公安机关、博物馆等政府机关单位和金融领域。但随着社会发展人们对于安防实施的需求越来越旺盛,安防也逐渐的走进了越来越多人的生活之中来。国家对安防更加的重视,人民群众也切身的体会到了安防行业给社会带来的安全感。智慧化时代,安防逐渐走上融合化道路,系统智能集成大势所趋。
  
  安防系统集成化是什么?
  
  随着安防技术的不断发展,技术标准,开发接口等越来越趋于统一,尤其是平安城市等大型项目建设的展开,用户提出了系统联动的需求,在这种前提条件下,安防集成管理平台随之应运而生,各种安防子系统的整合也成为了安防发展的主流趋势之一。通过这种整合,可以将各子系统集合起来,极大地提高整个系统的协同性,促进整个安防系统的升级。
  
  那到底什么是安防集成管理平台?简单来说,安防集管理平台其核心实际上就是一套大规模的安防系统监控、管理软件,相对于普通的监控软件而言,其稳定性要非常健硕,其监控、管理的设备和数据量非常庞大,从整个综合安防集成平台来看,可以把其大致可分为三大部分,前端/后端功能模块,综合管理服务平台和客户端。安防集成平台需要对系统内的视频、音频、报警等各种信息资源进行集成与处理,对联网的设备、用户、网络、安全、业务等进行综合管理,并提供与第三方业务系统等其他应用平台的接口,以实现不同系统间的资源共享和信息集成。
  
  据统计,现阶段常见的构建安防系统集成平台的方式,大致分为以下三类:类是各类子系统厂商为了配合自己的产品而开发,这类产品并不能真正算作是开放式的平台。第二类是由第三方厂商针对主流的安防产品开发,采用了紧耦合模式,所有的业务逻辑都在集成平台上实现,直接在设备层面上集成各个子系统。但第三方厂商对于设备的理解和掌握程度相对于设备生产商要打一个折扣,适应设备升级换代也会有一个滞后的过程。同时这类平台缺乏子系统独立性,系统兼容能力也不够高。第三类同样由第三方厂商开发,但是采用了松耦合模式,非跨子系统的业务逻辑都在各个子系统内实现,只有跨子系统的业务逻辑才在集成平台上实现,是在各个独立的子系统基础之上进行集成。这类平台既能够充分发挥各子系统的优势,也能体现集成系统的强大。尤其是对于想要把已经建成的各子系统集成起来的用户,这种方式往往就是选择。
  
  但很多业内人士还是表示,就目前而言,很多集成平台只是一些实验性的产品,而且就成品而言,集成平台也有优劣之分,由于整体构架、代码效率等的不同,很多平台都还属于理论推广状态,在实际应用中还需要进一步地去探索和改进。
  
  集成化为安防灌入新血液
  
  系统集成化,早在好几年前就已经成为安防行业趋势预言的“常见名词”。这几年,随着安防技术的不断发展,技术标准,开发接口等越来越趋于统一,尤其是平安城市等大型项目建设的展开,各子系统独立运行产生的信息孤岛逐渐成为用户希望解决的问题之一,在这种前提条件下,综合管理平台作为安防系统重要的后端管理平台,系统的整合成为了安防发展受关注的趋势之一。
  
  从应用角度来看,随着社会分工的细化和管理的进步,会有越来越多的系统需要进行整合。以智能小区为例,监控、报警、对讲不再是搭建了就了事。发生紧急事件后,后端可以同时查看到事件发生点、并联动门禁、对讲或者消防等进行应急处理,并及时将紧急事故信息上传给公安部门等,成为用户的紧迫需求。
  
  因此,系统的“集成”,融合的对象不仅仅只包括传统的报警、视频监控等安防系统,更多的是需要实现与楼宇自控、消费系统、智能家居、用户业务等全面集成,实现安防与业务的综合管理。也就是说,以业务整合为切入点,提高管理决策水平、节省用户投资、化客户价值是安防集成的终目标。
  
  然而,目前国内系统集成平台的现状并不尽如人意,尽管大多数的厂商都有推出综合管理平台,但细细查之,多半只是简单的子系统信息共享和联动,并不能真正实现业务数据统一管理。当然,值得高兴的是,也有部分有实力的厂商如大华、海康威视、中安消、英飞拓等企业推出的安防系统集成平台,真的可以将系统内的视频、音频、报警、业务等各种信息与数据进行集成、分析与处理,并对接入系统的设备、子系统、用户、业务、安全等资源进行综合管理,还能与其他第三方业务系统如消费、家居等有平滑对接的能力,实现各子系统/设备之间的资源共享与利用。
  
  安防系统集成表现
  
  ◇ 与消防系统联动
  
  当火灾发生时,门禁集成管理系统能够在工作站屏幕显示该区的分区图及报警位置,按照预设程序指令来定义疏散线路,根据火灾发生的地理位置,将紧急疏散门打开或将防火隔离门关闭。
  
  ◇ 与CCTV系统联动
  
  门禁系统可在出现报警事件时自动向CCTV系统发出指令,提供地址给CCTV系统,允许系统将恰当地点的摄像机、云台调整到预置点位,将现场情况显示在特定的监视器和门禁及报警系统监控计算机的屏幕上,并根据需要控制视频记录设备对现场情况进行记录。联动操作自动进行。还可将CCTV系统的画面导入自己的工作站,进行显示和监控。
  
  ◇ 与照明/空调系统报警系统联动
  
  门禁系统通过控制读卡器接口模块的辅助输入输出点或报警模块的输入输出点实现与灯光/空调系统控制的联动;可在持卡人读卡进入的同时,自动打开预先设定的灯光照明和空调系统,通过卡片进行布撤防管理。
  
  ◇ 与电梯控制系统联动
  
  持卡人只能进入其卡片权限允许的受控楼层。其电梯控制模块能提供紧急触点,还可以定义时区,以实现工作状态的自动转换。当有紧急情况发生,如出现火灾报警时,电梯在收到消防信号后将不再受电梯控制系统的控制,而由电梯本身或者消防系统切入控制,以便于人员的及时疏散和撤离。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15872次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15828次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9286次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9074次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8988次