处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

阿根廷从中国采购的家电总量份额居首位

阿根廷从中国采购的家电总量份额居首位
来源:经济参考报 时间:2013-11-27

    阿根廷经济研究咨询公司日前公布的一份报告显示,2013年前9个月,阿根廷从中国采购的家电总量占其家电进口总量的43.4%,中国仍然保持着其作为阿根廷家电主要供应商的领导地位,排在第二位的是巴西,占有阿根廷对外采购家电市场份额的21.1%。

  报告显示,2013年1至9月,国内家电销售总额为288.56亿比索(约48亿美元),同比增长率29.2%,其中电视销量增长迅速,弥补了除冰箱以外其它家电销售疲软的不足。

  与此同时,阿根廷的家电出口与2012年同期相比出口量下降27.6%,总额为5120万美元。阿根廷的家电出口国为巴西,出口量为总量的32.8%,巴拉圭位列第二,占出口总量的18%,南非升至第三位,出口量为9.6%。

  在进口家电来源国中,中国仍然保持着领导地位,占进口总量的43.4%,位列第二的是巴西,占总量的21.1%,其它进口家电市场占有率超过4%的国家依次是泰国,7.6%,墨西哥,4.7%,马来西亚,4.2%。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15872次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15828次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9286次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9073次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8988次