处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

世强产品阵容又添新面孔,2013工博会“老将新秀”齐上阵

世强产品阵容又添新面孔,2013工博会“老将新秀”齐上阵
来源:EEWORLD 时间:2013-11-27
历时5天的第15届中国国际工业博览会于11月9日在上海顺利闭幕,本届工博会共吸引境内外观众11.7万人。作为工业控制领域的半导体元器件供应商,世强此次参展的产品和方案阵容庞大,包罗了Avago、Silsbs、Renesas、Micrel、Melexis等数十条知名产品线先进的产品和技术方案,应用涵盖工业自动化、变频伺服、安防医疗、智能电网、智能表计、汽车电子、轨道交通等诸多领域。

图1:专业观众光顾世强展位

作为AVAGO亚太地区的代理商,备受瞩目的AVAGO光耦、光纤、运动控制产品在世强展位上悉数亮相,吸引了大批专业观众驻足了解。的汽车电子品牌Melexis人气也不遑多让,众多技术工程师专为其汽车传感器而来。Micrel集聚了齐全的工业以太网及电源器件,是安防、通信、轨道交通、工业自动化等领域开发工程师的不二选择。此外,Epson的时钟芯片和晶振,Littefuse的电路保护器件,Renesas的ADAS高级汽车环视辅助系统和智能水/电表解决方案,安捷伦的测试测量仪器,还有世强自行开发设计的超声波水、气、热表方案都引起了现场观众的极大兴趣。当然,Silabs的新成员——Energy Micro系列MCU和Rep-avago的新面孔——RA30系列、RA38系列编码器也吸引了不少视线。

图2:世强展位上部分产品

图3:世强技术人员现场讲解

Energy Micro的32位EFM32 MCU 是全球节能的微控制器,与当今市场上排在前10的其他低功耗微控制器的基准比较证明EFM32 微控制器消耗的能量仅为其他同类8-bit, 16-bit 或32-bit 微控制器的四分之一,特别适合那些有低功耗要求及对能耗敏感的应用,包括能源、水、气仪表,建筑自动化,报警和安全系统,便携式医疗和健身器材等。

图4:Energy Micro系列MCU

RA30系列编码器是一款高精度、高可靠性及低成本的增量三通道光电编码器。其精度范围从1200CPR高至3600CPR且输出方式多样,可以适应多变的电路设计需求。而20mm x 30mm x 35mm的小封装特性以及-20℃ - 85℃的工作温度,让它适用于更小的空间和更恶劣的环境。RA38系列则适用于小空间、高精度、高防护等等级工业环境。其良好的抗机械损伤特性及受荷能力能满足客户不同的环境需求。

图5:REP-avago RA30、RA38系列编码器

关于世强

世强成立于1993年,总部深圳,是包括安华高、瑞萨电子、英飞凌、acam、Hittite、Rogers、Silicon Labs、Micrel、Littelfuse、Rep、EMC & RF Labs、EPSON、Flir、安捷伦等在内的全球知名半导体企业及测试测量仪器公司在大中国区的重要分销商,同时也是众多电子制造和研发企业的重要供应商,产品业务广泛覆盖通信设备、工业、智能四表、汽车电子、消费电子、智能手机等领域。
 
作为技术驱动型分销企业,世强还拥有成熟的技术支持团队和系统的服务流程,根据需求向客户提供新产品推介、快速样品、应用咨询、方案及软件设计、开发环境、售后及物流等方面的专业服务。
2012年,世强年销售额首次超过2亿美金,在全国设有17个分公司和办事处,拥有员工400余人。
详细信息请访问世强网站:Http://www.sekorm.com

欢迎拨打世强服务热线电话40088-73266 获得专业快捷的服务!

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14009次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9068次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8985次