处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

高通首次支持北斗星卫星导航系统

高通首次支持北斗星卫星导航系统
来源: 时间:2013-11-26

  为了提高高通设备接入卫星的数量,进而强化智能手机和平板电脑的定位精度,高通日前宣布将在中国次支持北斗星卫星导航。

  高通的移动通信芯片组能够与现有卫星相互操作,它利用三频硬件整合,以优化方式改善定位功能,同时提高精度,而又不会增加能耗。在骁龙(Snapdragon)与Gobi?芯片组中,全球定位支持内置到调制解调器与RF芯片中,可以在调制解调器中处理定位信号,无需唤醒应用处理器,从而节省能耗,而又不影响定位精度。

  高通目前已经与三星达成合作,将推出波支持北斗卫星定位功能的消费者智能手机GALAXY Note? 3(WCDMA 3G公开版SM-N9006及TD-LTE 4G版本SM-N9008V)。

  据悉,这款手机配备了高通骁龙(Snapdragon)800移动处理器(MSM8974),是业内款集成三频定位平台。能够为用户提供准确度更高、反应更加快速的位置数据,同事可以处理来自多个卫星网络的信号。

  在智能手机市场推出款支持北斗卫星定位的产品,突显了高通在定位行业中的领导地位。统计显示:采用高通定位技术的设备出货量已经突破30亿台,支持北斗卫星导航系统之后,高通的定位功能得到增强,出货量或得到增长。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14010次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9069次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次