处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

顺应4G时代 高通推4代多模芯片

顺应4G时代 高通推4代多模芯片
来源: 时间:2013-11-26

放眼全球,早在2012年的第三季度,全球的4G用户已经达到了4370万,有预测说到2016年,全球4G用户将达到10亿。4G是一个巨大的蛋糕,许厂商都瞄准了这一市场,高通也是其中之一。

  上周,高通宣布推出第四代3G/LTE多模解决方案,包括的调制解调器芯片组Qualcomm Gobi 9x35和射频收发芯片Qualcomm WTR3925,带来行业的4G LTE Advanced 移动宽带连接。

  据悉,Qualcomm Gobi 9x35是首款发布的基于20纳米工艺的蜂窝调制解调器,支持LTE TDD和FDD Category 6网络上40MHz的全球载波聚合部署,下载速率可达300Mbp。

  另一款Qualcomm WTR3925是则是基于28纳米制程的首款射频收发芯片,也是美国高通技术公司首个支持3GPP批准的所有载波聚合频段组合的单芯片载波聚合射频解决方案。WTR3925芯片与Gobi 9x35芯片组及Qualcomm RF360前端解决方案一起,将带来移动行业首个全球单一SKU的LTE平台。

  Gobi 9x35调制解调器和WTR3925芯片相结合,提供强大的单一平台,可用于在全球范围内更快地推出LTE Advanced终端。这些解决方案支持速度提升两倍的LTE Advanced、300 Mbps的CAT 6以及双载波HSUPA和双频段多载波HSPA+。

  高通进军4G市场的步伐远不止此。其实,高通已经完成了在4G手机芯片上的完整布局,从高端、中端、到低端,高通都已经做好了打响4G终端战争的准备。

  在高端市场,高通骁龙800系列芯片无疑是时下号称高端旗舰的手机产品的标准配置;在中低端市场,则有骁龙400、200这些高性价比产品用来对抗英特人、联发科等对手的猛烈冲击。

  高通正在借助不同档位的芯片产品,实现把4G技术带给消费者,从而抢占4G市场的目标。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15871次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15827次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9285次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9073次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8987次