处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

飞思卡尔单处理器实现LTE WCDMA并行操作

飞思卡尔单处理器实现LTE WCDMA并行操作
来源:EEWORLD 时间:2013-11-25

多模 VortiQa L1 软件在QorIQ Qonverge BSC9132 异构四核处理器上运行,适用于微微蜂窝基站解决方案

德克萨斯州达拉斯(2013年北美LTE会议)讯-为展示飞思尔 QorIQ Qonverge 产品组合的多模功能,飞思卡尔半导体日前宣布已经启动同时支持 WCDMA 和 LTE 的集成式 VortiQa L1 软件,在面向小型蜂窝基站解决方案的 QorIQ Qonverge BSC9132 SoC 上运行。

飞思卡尔数字网络事业部无线营销经理 Stephen Turnbull  表示:“飞思卡尔在其全面的 LTE L1 软件组合中添加了WCDMA 多模功能,进一步表明了其对小型蜂窝基站市场的坚定承诺。飞思卡尔帮助小型蜂窝基站制造商加快交付能够无缝协同工作并满足无线网络运营商要求的多模微微蜂窝解决方案。”

GSMA Intelligence 分析师表示,全球有 15 亿 WCDMA 连接,LTE 部署也在迅猛增长,为频段和创建基础设施带来了诸多挑战。无线网络运营商理想的多模小型蜂窝是,在单一小型蜂窝基站中完美结合3G、4G/LTE 和 Wi-Fi,增加高流量地区的容量。 设备制造商致力于提供能够满足这些需求的解决方案。

飞思卡尔是率先将具有多模功能的硬件和软件推向市场的企业之一。QorIQ Qonverge BSC9132 SoC 目前已批量生产,是一款高度集成的器件,面向不断发展的微型蜂窝/多载波蜂窝基站、室外微微蜂窝、企业微微蜂窝和家庭基站应用。当前 BSC9132 多模 LTE 和 WCDMA L1 软件已供货,使小型蜂窝制造商能够更快速地为无线网络运营商提供多模解决方案,加快工业小型蜂窝部署。

QorIQ Qonverge BSC9132 SoC 集成了两个基于 Power Architecture® 技术的e500 内核、两个 StarCore SC3850 内核和 MAPLE-B2P 基带加速引擎。该处理器是一款高度可编程的器件,支持下行速率为 150 Mbps、上行速率为 75 Mbps 的 20 MHz 单扇区 LTE-FDD/TDD,以及下行速率为 42 Mbps、上行速率为 11.5 Mbps 的 HSPA+。该处理器支持多种空口,包括 LTE (FDD/TDD)、WCDMA(HSPA+ 和 UMTS) 和  WiMAX,并采用无缝 RFIC 通信和天线接口,无需额外的芯片,从而减少电路板空间,降低成本。

QorIQ Qonverge 片上基站产品基于一个通用架构,在单一片上系统中集成了通信处理、数字信号处理和无线加速技术,并提供多种不同配置,针对新一代家庭基站、微微蜂窝基站、多载波蜂窝基站和宏蜂窝基站进行了优化。借助先进的处理技术和卓越的集成,可以在单一器件上融合过去在独立的 FPGA、ASIC、DSP 和处理器上执行的多个功能。这种集成减少了基站的部件数量,并大大降低了功耗、成本,减少了尺寸。该架构可通用并可扩展, 无论是家庭基站,还是宏蜂窝基站均可使用,可优化研发投入并重复使用软件。

飞思卡尔亮相2013年北美LTE会议

北美LTE会议将于 2013 年 11 月 20 日至 22 日在德克萨斯州达拉斯威斯汀盖勒瑞酒店隆重举行。在其28B号展位,飞思卡尔将展示借助VortiQa L1 多模软件支持,如何在单独的QorIQ Qonverge BSC9132 SoC 上实现WCDMA 和 LTE同步操作,该方案适用于微微蜂窝基站市场。

关于 VortiQa 软件

VortiQa 软件解决方案提供完全集成、结构兼容的应用软件,旨在消除或大大减少测试和优化应用软件的时间。VortiQa 软件经过了优化,可充分利用飞思卡尔 QorIQ 处理器技术,包括模式匹配引擎、安全加速器、数据路径加速及其他功能,从而提高嵌入式系统的性能。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22043次
2 1N4001 0.19MB 17908次
3 DAC1220E 0.95MB 15908次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15865次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14048次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11723次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9303次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9089次
9 DS1337U+ 0.28MB 9073次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8992次