处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

全球数据中心领袖LSI峰会探讨大数据时代商机

全球数据中心领袖LSI峰会探讨大数据时代商机
来源:EEWORLD 时间:2013-11-25

峰会重点研究数据中心的战略作用,寻求以新的方式释放海量数据的价值,增强竞争优势

2013年11月22日,北京– LSI公司(NASDAQ:LSI)宣布,第六届年度加速创新峰会(AIS)11月20日在美国加州圣何塞隆重开幕。此次峰会参会人数再创新高,众多业界知名专家济济一堂。大会重点探讨在以数据为中心的时代出现的新技术以及如何应对挑战和新机遇。在主题演讲和小组讨论中,业界领袖们将探讨,企业怎样才能有效管理海量数据,同时使数据中心实现性能和效率。

与会者将探讨战略性数据中心技术及架构,包括闪存、OpenStack和Open Compute以及软件定义存储与网络解决方案。科技展示部分将重点展出LSI的新产品,还有与数据中心生态系统中具有代表性的合作伙伴们进行的联合展示。

LSI公司总裁兼首席执行官Abhi Talwalkar表示:“数据中心从未像今天这样,对企业的成功有如此巨大的战略意义,企业正在争先恐后地分析快速增加的数据,以释放其中隐藏的巨大价值,增强竞争优势。企业迫切需要实时数据分析解决方案,在不影响安全性或数据完整性的前提下,以更低成本、更高速度访问所存储的数据。因此,IT高管必须在面临降低总体拥有成本这一巨大压力下,跨计算、内存、存储以及网络,加速提升应用性能、降低功耗和延迟。此次峰会将深入探讨这些挑战,并展示LSI存储与网络解决方案如何帮助企业满足大数据时代的新需求。”

2013 AIS峰会主题演讲嘉宾和小组讨论成员包括:

• LSI总裁兼首席执行官:Abhi Talwalkar先生
• Box公司联合创始人兼首席执行官:Aaron Levie先生
• Nebula公司创始人兼首席战略管,OpenStack项目联合发起人:Chris Kemp先生
• 开源计算项目基金会首席运营官:Cole Crawford先生
• 英特尔公司副总裁兼NVM解决方案事业部总经理: Rob Crooke先生
• VMware公司云基础设施研发高级副总裁:Ray O’Farrell先生
• 安永会计师事务所欺诈调查与争端解决服务合伙人:Vince M. Walden先生

新产品发布包括:

 SandForce® SF3700闪存控制器系列:为入门级客户、大型企业和超大规模市场而优化,单一设计中采用双PCIe和SATA主机接口。

 12Gb/s SAS MegaRAID®控制器卡和12Gb/s SAS扩展器:为企业和超大规模云环境提供一系列端到端的解决方案,以LSI率先上市、拥有地位的12Gb/s SAS技术为基础,提供独特的DataBolt™功能,以6Gb/s SAS驱动器实现12Gb/s SAS性能。

 Nytro™ XP6200 PCIe闪存系列:可扩展PCIe闪存解决方案,价格相对很低,,面向增长潜力巨大的超大规模市场,适用于读密集型工作负载。

 Axxia® 4500通信处理器:将含有全新StreamSight™深度包检测引擎,改进了SDN控制器流量检测的通信处理器提供给的网络设备制造商,大大提升网络管理效率和安全性。该处理器可灵活配置,以实现逐包检测的性能。

AIS峰会关注的技术领域:

AIS峰会包括同时进行的分组研讨会和演示活动,所有活动均围绕以下3个主题进行:

• 数据中心是一种战略性投资:以更少的付出获得更多的回报,包括大数据、闪存加速、12Gb/s SAS和可共享DAS。
• 开放的数据中心:使企业云成为可能,包括网络数据流的实时分析、OpenStack和Open Compute以及软件定义网络。
• 闪存的未来:超高速计算,包括用低于20纳米的闪存扩展MLC闪存虚拟桌面/VDI服务器容量, 用闪存高速缓存提高Oracle数据库性能。

产品展示与技术演示:

2013 AIS峰会白金赞助商包括ARM、IBM、微软、Synopsys和TSMC。金牌赞助商包括ADATA、Avant、DataON、EMC、Kingston、Quanta、Supermicro、东芝和WindRiver。其他参展商包括思科、EchoStreams、Hyve Solutions、Nebula、OakGate Technology、Radisys、SanDisk、Tieto、Unimicron和Wintec。

此次峰会还有LSI以及指定合作伙伴提供的存储及网络技术演示,包括:

• 采用Toshiba Advanced 19nm(A19nm)NAND闪存的SF3700控制器系列,为入门级客户提供突破性的、超过1.8GB/s的顺序读性能。

• SandForce闪存控制器客户ADATA、Avant和Kingston将展示基于SF3700的全新 SSD产品。
• Rackscale存储架构中的12Gb/s SAS MegaRAID和Syncro®解决方案,展示存储资源集中与服务器拆解的优势。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22043次
2 1N4001 0.19MB 17908次
3 DAC1220E 0.95MB 15908次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15865次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14048次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11723次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9303次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9089次
9 DS1337U+ 0.28MB 9073次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8992次