处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

调查称绝大多数中国消费者不愿为4G服务付费

调查称绝大多数中国消费者不愿为4G服务付费
来源:EEWORLD 时间:2013-11-25

Strategy Analytics无线终端实验室(WDL)发布研究报告《2013年中国智能手机用户简述》指出,中国即将迎来4G时代,但其用户反应却并不如预期理想。调查结果显示80%中国智能手机用户对当前的移动网络速度并不满意,愿意为4G付费的用户比例不到10%。

报告作者Strategy Analytics无线终端实验室(WDL)分析师吴栎 (Alvin Wu) 指出:“中国消费者对移动服务供应商的不信任是多数人不愿意为4G网络付费的主要原因。用户对当前3G网络速度的不满削弱了他们对4G网络的期待。”

他还补充到:“如果4G/LTE有能力以更低的资费,更快的连接速率,更好的信号覆盖范围获取更多的手机渗透率,这有可能引起消费者强烈的反响。中国运营商应致力于为用户提供所承诺的服务,提升消费者的满意度。”

《2013年中国智能手机用户简述》基于Strategy Analytics对中国地区消费者行为的调研发现,该项目针对中国智能手机用户的需求和行为展开调研,关键研究发现涵盖智能手机购买,购买影响因素,消费者对双卡智能手机,预付费和后付费资费计划,创新和未来智能手机功能和服务的态度。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22043次
2 1N4001 0.19MB 17908次
3 DAC1220E 0.95MB 15908次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15865次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14048次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11723次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9303次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9089次
9 DS1337U+ 0.28MB 9073次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8992次