处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

矽力杰在台湾IPO挂盘

矽力杰在台湾IPO挂盘
来源:工商时报 时间:2013-11-25
   
大陆类比IC厂F-矽力杰(6415)已于本月20日在台湾证券市场上公开发行,并预计在本周二(26日)召开上市前法人说明会。由于F-矽力杰是台湾IC设计类股中海外企业来台挂牌首例,这场法说会不但备受法人关注,也在业界引起广泛讨论。

F-矽力杰董事长陈伟指出,台湾是半导体界的亚洲聚落中心,不论投资人、或是人才皆具专业认知,即便F-矽力杰的团队是从美国矽谷到大陆杭州设立总部扩大营运,仍决定选择在台湾IPO挂牌,并已计划在今年在台湾设立研发中心,提供及培养在地的类比IC人才。

F-矽力杰在2008年2月成立,受惠于大陆市场对高性价比的类比IC需求成长,2010~2012年的年营收达到年复合成长率150%,该公司主要致力于研发高整合、高转换效率的电源管理IC,目前资本额5.55亿元,终端应用于电视、无线充电、白色家电及平板电脑消费性电子产品、LED照明及智慧电表等工业用产品、资讯与网路通讯产品等四大领域。

陈伟表示,该公司去年度营收13.71亿元,较前一年度4.79亿元大幅成长186%,主要成长动能来自于LED照明产品,由于F-矽力杰提供给客户优于美国德仪(TI)更具性价比的电源管理IC,因此成功获得两岸LED照明品牌厂雷士照明及亿光(2393)的订单,据传亦已间接取得国际品牌厂包括飞利浦、奇异、欧司朗等大厂订单。

F-矽力杰去年营运表现亮丽,截至2013年上半年度营收为8.77亿元,较去年同期稳健成长51.86%,上半年税后净利2.16亿元、每股税后盈余为3.96元。

展望未来,陈伟强调,毛利率要力守去年的50%以上不容易,但随着LED照明价格滑落,市场有利于F-矽力杰的高性价比产品出发展,因此仍看好今、明年营运、业绩的成长动能可望持续。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22045次
2 1N4001 0.19MB 17908次
3 DAC1220E 0.95MB 15910次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15866次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14049次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11724次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9304次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9091次
9 DS1337U+ 0.28MB 9074次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8993次