处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

华为采用联发科八核处理器 遭高通炮轰

华为采用联发科八核处理器 遭高通炮轰
来源:ofweek 时间:2013-11-25
    继三星与联发科之后,华为终端高调宣布进军八核手机市场,其新款手机Ascend P6S将采用自家的K3V2升级版八核处理器,而荣耀系列手机将采用联发科八核处理器。

  这也将国内智能手机市场带入更加激烈的八核手机大战。联发科本月20日将正式发布其8核MT6592芯片,并联合酷派、TCL、卓普、青橙等多家国内智能手机企业规模发布新品。

  《国际电子商情》首席分析师孙昌旭在微博透露称,联发科8核MT6592工艺将改为与对手一样的28nm HPM,支持H.265软硬解结合,FHD/60fps,引入了电视上的ClearMotion技术等。并可能适配未来主流的Chrome浏览器多任务多窗口的应用。

  不过国际移动芯片具体高通并没有打算近期发布八核处理器。高通资深高级副总裁Anand Chandrasekher在接受媒体时,公开炮轰联发科,称其将八个核心放在一起工作只是一种隐藏烂工程的方法,“不能把八个剪草机发动机组装到一起就说它是8缸的法拉利,这完全没有任何意义。”并表示“高通不会做出如此“愚蠢的事情(dumb things)”。

  针对高通指责,联发科总经理谢清江回应称,八核心芯片对联发科具有特别意义,将推动国内智能手机品牌规模向1500元以上的中高端产品升级过渡。联发科今年已经拿下大陆智能手机超过50%的市场份额。预计采用联发科八核芯片的智能手机产品12月即可在大陆市场批量上市,明年还将发布指出4G的LTE八核芯片产品,对高通形成强大市场压力。

  有意思的是,高通是智能手机芯片从单核向双核,以及双核向四核过渡的“核战”发起者。国内智能手机用户也一直习惯了对于频率与核数的宣传方式。高通与联发科、华为之间的“核战”,预计要到明年中期就能终见证市场效果。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22049次
2 1N4001 0.19MB 17911次
3 DAC1220E 0.95MB 15912次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15869次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14051次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11726次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9305次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9093次
9 DS1337U+ 0.28MB 9076次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8995次