处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

华为终端酝酿新调整:云业务将被拆分 荣耀单飞

华为终端酝酿新调整:云业务将被拆分 荣耀单飞
来源:腾讯科技 时间:2013-11-25
   华为消费者BG(Business Group)近将迎来“大动作”。腾讯科技从知情人士处获悉,原消费者BG下的终端云业务将被分拆,分拆后将打入不同产品线以作支撑。产品层面,荣耀系列将作为华为手机之外的独立品牌亮相,预计下月将正式公布。
云业务部将被拆分
华为整体业务构架主要分为三大部分:运营商网络BG、企业业务BG和消费者BG,负责人分别为丁耘、徐文伟、余承东,同时设置EMT(经营管理团队)进行管理。
其中,消费者BG向下又划分为终端公司、终端云业务部、海思芯片公司三部分。而终端公司按产品分类又包含手机、MBB(移动宽带业务,主要是上网卡等)、家庭终端等三块业务。
华为初对终端云业务的规划主要是“1-2-3”策略,即一个用户账号体系,构建终端、云端两处开放平台,提供三类主要互联网服务。该部门涉及到的关键业务主要是华为Emotion UI、华为智慧云应用市场、华为网盘。
据上述知情人士透露,在近一两年的华为终端整体发展中,云业务充当的角色是为华为手机提升内在的“修炼”。如其中的Emotion UI,华为也想搭建一套类似小米MIUI的生态,其冀望通过不断地UI升级来提升终端销量和品牌知名度,P1、P6之所以在用户口碑中留下不错的印象有Emotion UI一份儿功劳。
但随着华为终端产品多层面的市场定位,归属云业务部门下的Emotion UI在短时期内无法满足各产品线需求,以至于原计划今年下半年发布的Emotion UI 2.0版本迄今仍未露面,直接减缓了相关产品上市周期。
在产品层面需求无法满足的背后,则是华为终端内部各产品线利益争夺所造成的苦果。如Ascend系列和荣耀honor系列,是目前华为终端卖得好、受市场认可的产品,但由于操盘分属不同部门,渠道策略及定价往往让彼此生存周期缩短。
如早上市的P1,华为首次选用社会渠道作为主打阵地,随后没多久同样主打社会渠道尤其是电商渠道的荣耀2上市,对于不相上下的配置,后者以高性价比极大抢夺了P1的市场份额。如出一辙的还有P6和荣耀3,好在余承东已在P1上汲取教训,P6目前的表现还算良好。据不完全统计,截止目前P6全球销量已突破200万部,但据1000万部的预期销量仍有一定距离。
除了Emotion UI外、其他业务的支撑也存在上述问题。所以,为了加速终端产品的上市和生命周期,选择拆分云业务部门来支撑不同产品线需求被逐渐提上日程。
据悉,目前这个计划已进入到华为高层内部决策阶段。
荣耀下月“单飞”
从产品层面而言,拆分云业务部门短期内可以解决各产品线发展需求问题,但从长远来看,仍无法解决线上与线下产品的“打架”问题。
对此,华为内部已决定将荣耀打造成华为手机之外的独立品牌,这一点在余承东近日微博公开的信息中也表明了此含义。
他在微博中称12月华为将推出两款荣耀手机,它们会比红米手机更有竞争力、更超值。同时他还强调将荣耀品牌从华为独立出来,为了避免对华为品牌影响,专门走电渠销售,以省掉30%传统渠道零售空间,并以初期不赚钱甚至亏损的激进价格,让利给广大消费者。
据上述知情人士透露,独立后的荣耀品牌,从产品规划、渠道策略、定价推广等全部独立运作,新的荣耀手机品牌将在下月正式对外宣布。
之所以这样做还因为有着更现实的原因。小米发展势头迅猛,靠的是从电商侵蚀市场,华为必须在电商领域与之抗衡,要拥抱电商,规避体制壁垒,避免线上与线下“打架”。
华为终端公司营销副总裁邵洋对腾讯科技表示:“渠道构成方面,华为希望增加社会渠道和电商的占比。去年华为运营商渠道产品销量占比高达80%以上。而今年截至目前,运营商渠道占到了70%以下,这并不是说运营商渠道销售下降而是电商渠道的销售在增长。”
截止目前,荣耀系列产品已突破500万部。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22051次
2 1N4001 0.19MB 17912次
3 DAC1220E 0.95MB 15913次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15870次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14052次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11727次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9306次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9094次
9 DS1337U+ 0.28MB 9077次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8996次