处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

LG自研Odin八核处理器曝光

LG自研Odin八核处理器曝光
来源:集微网 时间:2013-11-25
   近日韩媒称LG自主研发处理器Odin有四核和八核两个版本,四核主要应用于智能电视,八核处理器则专为智能手机开发。Odin四核处理器是基于Cortex-A15+28nm+Mali-T604,主频2.2GHz。Odin八核处理器可能类似三星的Exynos 5的双四核模式,GPU是Mali-T760。//t.cn/8kwDk7a

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22051次
2 1N4001 0.19MB 17912次
3 DAC1220E 0.95MB 15914次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15870次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14052次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11727次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9307次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9094次
9 DS1337U+ 0.28MB 9077次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8996次