处理中...

首页 > 电子元器件知识 > IGBT >

三相逆变过压IGBT损坏的问题

三相逆变过压IGBT损坏的问题

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

在设计过程中经常会出现电路报错的问题。发生这种情况,我们通常会按部就班的对错误进行排查并顺利解决。但是有的时候可能会因为知识储备的限制出现错误而无法解决。本文主要讲解三相逆变器电路中的IGBT栅极过压导致IGBT损坏问题。

图1、图2为主电路拓扑。三相四桥臂逆变器+LC滤波器。IGBT型号为:英飞凌耐压1200V电流75A的IGBT。驱动芯片为:concept 2sc0108_17,耐压为1700V。直流母线电压由可调变压器输出经整流桥整流再经电容滤波得到。

当直流母线为300V时,在打开逆变器的情况下(即给PWM信号),逆变器工作正常,输出三相交流电。然后把直流母线电压升高为400V,逆变器工作正常。保持直流母线电压不变,关逆变(IGBT基极电压为-9V),再开逆变。发生故障。检查发现C相的concept驱动损坏。C相桥臂的IGBT上下管的G极E极间各自并的一个稳压二极管(SMBJ13)击穿短路,C相桥臂IGBT上下管的栅极都烧坏,既给GE加15V电源,CE也不能导通。该桥臂IGBT内部反并联的二极管正常。

初猜测是IGBT栅极出现了高压,但是不知道是什么原因造成了栅极的高压,下面我们就来具体问题具体分析。

图1为主电路图,其中R代表负载。图2为IGBT驱动。2端接上管栅极,1端接上管发射极。5端接下管栅极,4端接下管发射极。

从驱动波形看,并没有米勒区,这就说明管子的开关电压应力比较小。从波形陡度看,动态内阻比较大。因此,如果如此加高压,出现米勒效应就会半桥局部直通。

从稍带电流出现的尖峰电压看,一旦局部直通关断后过压击穿而导致炸管。这点可以通过加大死区得到解决。另一方面,例子中的策略决定了有开机浪涌。建议用鲁棒控制策略,开机电流软启动。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)