处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 集成电路 >

如何利用电压检查法快速查找集成电路故障点

如何利用电压检查法快速查找集成电路故障点

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

现在的电子产品往往由于-块集成电路损坏,导致一部分或几个部分不能常工作,影响设备的正常使用。那么如何检测集成电路的好坏呢?通常一台设备里面有许多个集成电路,当拿到一部有故障的集成电路的设备时,首先要根据故障现象,判断出故障的大体部位,然后通过测量,把故障的可能部位逐步缩小,后找到故障所在。

要找到故障所在必须通过检测,通常修理人员都采用测引脚电压方法来判断,但这只能判断出故障的大致部位,而且有的引脚反应不灵敏,甚至有的没有什么反应。就是在电压偏离的情沉下,也包含外围元件损坏的因素,还必须将集成块内部故障与外围故障严格区别开来,因此单靠某一种方法对集成电路是很难检测的,必须依赖综合的检测手段。

集成电路查找故障的方法

无论什么集成电路,在整机上查找故障原因确实比分立元件电路要困难得多,但如果按下列方法查找,还是会很快查出故障原因的。

①由于集成电路在电路中往往充当一个功能电路,了解集成电路的内部功能是非常有必要的。它可以帮助判断电路中的故障是在集成电路内部,还是由外接元件引起的,这样有助于分析故障产生的原因。

②电压测量判断法。对怀疑有故障的集成电路引脚电压进行测量,将测量结果与规定值或经验值进行比较,然后通过逻辑推断查出故障可能存在的部位。此后,首先对该部位的外围元件进行检查,以确定是外接元件和电路的故障还是集成电路本身出了故障。值得指出的是,测量电压时要细心,防止由于粗心大意造成集成电路引脚短路,使故障扩大。

⑧信号检查法。使用信号源及示波器检查输入及输出信号是否符合要求。对于数字集成电路来说,主要是通过信号查清逻辑关系;对于运算放大器来说,要弄清放大特性。故障产生的部位往往在正常与不正常信号电压的两测试点之间,然后应重点检查该部位的外围元件及电路,找出故障产生的根源。

①对可疑的集成电路,判断是否有故障的快办法,是用同型号的好的集成电路替代试验。

⑤外围电路的短路和开路也常是形成故障的原因,应用万用表逐点进行仔细的检查。

⑥必要时可将集成电路从整机上拆下,用集成电路测试仪进行终的判断。

如何利用电压检查法快速查找集成电路故障点

电压检查法是检查集成电路为有效和常用的检查手段,由于电压检查法是并联测量,无须变动电路,所以操作起来相当方便。

电压检查法确定故障点的方法如下:

(1)一般电压检查法主要是测量集成电路中关键测试点的直流电压,必要时也可以测量交流电压等。在检查时,应重点检查电路中的关键测试点电压,这些关键测试点主要是集成电路的电源脚、信号输入脚和信号输出脚,以及一些重要的控制脚上的直流电压。

(2)在没有所要检查的集成电路各引脚标准工作电压数据时,要利用各引脚外围电路的特征来判别引脚电压的明显异常现象。实在无法确定时,可找另一台相同型号的电器设备,通过实测相同部位的集成电路各引脚直流电压来进行比较、分析,这一检查方法的结果是十分准确的。

(3)集成电路引脚电压发生异常时,对电容只要怀疑它是否击穿、漏电,对电感线圈只要怀疑它是否开路,对电阻器只要怀疑它是否开路和短路。

(4)当集成电路中有多个引脚电压同时发生改变时,往往是一个故障原因引起的,因为集成电路内电路各级间采用直接耦合方式,各级电路之间直流电压会相互影响。如若集成电路与其他电路的连接引脚是采用阻容耦合时,那么各引脚电压偏差的故障是由于集成电路本身造成的。如若输入端或输出端采用直接耦合(无隔直电容),那么也有可能是前级或后级电路故障造成集成电路的多个引脚直流电压发生偏差。

(5)集成电路电源引脚直流工作电压不正常(通常是直流工作电压低于正常值),若其他各引脚电压也不正常,应重点检查电源引脚的外电路。在排除外电路出现故障的可能后,说明集成电路有问题,当电源引脚上直流工作电压低时,很可能是集成电路电源引脚内电路存在短路故障。

(6)一些专用集成电路,有些引脚的直流工作电压与电源引脚上的工作电压之间有固定的比例关系,这对无集成电路各引脚标准电压的情况下检查故障是很有用的。例如,OTL功率放大器集成电路的信号输出引脚直流电压等于电源引脚上直流电压的一半;OCL功率放大器集成电路的信号输出引脚直流电压等于0V;BTL功率放大器集成电路的两根信号输出引脚直流电压相等,等于电源引脚上直流电压的一半。

(7)在各种集成电路中,电源引脚上的直流电压是的,在没有任何资料时也应该知道这一点。

(8)整机直流工作电压在空载时比工作时要高,高出愈多说明电源的内阻愈大。所以,在测量直流电压时要在机器进入工作状态下进行。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)