处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 光敏元器件 >

什么是光敏晶体管?

什么是光敏晶体管?

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

光敏晶体管原称光电三极管,是指在有光照射时,能输出放大的电信号,当元光照射时便处于截止状态的三极管。该种管子的特点是它不但有光电转换作用,而且还能对光信号进行放大。光敏晶体管是靠光的照射强弱来控制电流的器件,是一种相当于在基极和集电极之间接有光敏二极管的普通三极管。

光敏晶体管在电路申的文字符号与普通三极管相同,用“V”或 “VT”表示。光敏晶体管的封装形式有塑封、金属封装、环氧树脂封装和陶瓷封装等。

光敏晶体管的引脚多数为两个,少数光敏晶体管为三个引脚,一般只有E、C两引脚。

光敏晶体管的构成与原理

光敏晶体管主要由硅材料制成,一般仅引出集电极和发射极,所以它的外形很像一只发光二极管。光敏晶体管也有引出基极的,但主要是作温度补偿用的。现在绝大多数光敏晶体管都是两恨引出线的,而且主要都是NPN型,

在正常工作情况下,此二极管应反向偏置。因此,不管是PNP还是NPN型光敏晶体管,一般用基极—集电栅及PN结作为受光结。当集电极加上相对于发射极为 正向电压且基极开路时,基极—集电极的PN结处于反向偏压下,它的工作原理完全与反偏压的二极管相同。入射光在基区和集电区被吸收产生电子—空穴对,形成 光生电压。由此产生的光生电流由基极进人发射极,从而在集电极回路中得到一个放大了的信号电流。

因此,光敏晶体管是一种相当于将基极集电极光敏晶体管的电流加以放大的普通晶体管放大器。

常用的光敏晶体管

3DUl1、3DUl2、3DUl3、3DU2l、2DU22、3DU23、3DU31-3DU33、3DU51、3DU52、3DU53、3DU54、3DUll1一3DUl13、3DUl21一3DUl23、3DU3l1。3DU333、3DU411-3DU433、3DUl31、3DUl32、3DU133、3DU912等。

光敏二极管与光敏晶体管的区别

光敏二极管的光电流比光敏晶体管的光电流小;光敏二极管的输出特性线性度好,响应时间快,而光敏晶体管输出特性线性度差;光敏晶体管的负载电阻小,一般为光敏二极管负载的1/10。

譬如PbS光敏电阻本身就是一个电阻;pn结二极管也具有一定的光敏性;加有反向电压的pn结二极管或者pin结二极管,就是作为检测光的器件。

光敏晶体管则是具有放大作用的三端光敏器件。

不过雪崩pin二极管也具有放大所接收的光的作用。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)