保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。 一百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电力设备不受过电流过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。
外形
1、条丝状。早期原始型态的保险丝,直接以螺丝锁定,用于各种尺寸的旧式开关、插座。
2、片状(裸片状)。比旧式丝状方便使用。
3、玻璃管状。有几种不同尺寸,常见于电子产品。
6.3 x 32 mm (直径 x 长度)
5 x 20 mm
4、陶瓷管状。有几种不同形状及尺寸,可避免玻璃爆裂。
5、塑胶片状带金属片状接脚:汽车保险丝。
6、表面接着元件(SMD)型。
7、圆柱体状,插件式:直接焊接于电路板上,用于产品内部。
标志
标志大多数保险丝的标记在身上或端盖与标记,指示其评级。但是“芯片类型”保险丝功能很少或没有标记,使识别非常困难。
保险丝可能出现类似的显著不同的特性,确定了它们的标记。保险丝标记通常会传达以下信息:
安培的保险丝的额定
电压等级的保险丝
时间 - 电流特性,即速度保险丝
批准由国家和国际标准机构
制造商 / 产品编号 /系列
中断能力
作用
一百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电子/电力设备不受过电流/过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。
工作原理
当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。
当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。我们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。
分断能力
当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于保险丝时,保险丝应能满意地动作,而且不会危及周围环境。保险丝被安置的电路的预期故障电流必须小于标准规定的额定分断能力电流,否则,当故障发生保险丝熔断时会出现持续飞弧、引燃、保险丝烧毁、连同接触件一起熔融、保险丝标记无法辨认等现象。当然,劣质保险丝的分断能力达不到标准规定的要求,使用时同样会发生上述的危害。
分类
按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金形与感温触发形还有记忆合金形等等(温度保险丝是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的,例如:电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器、电动机等等;它响应于用电电器温升的升高,不会理会电路的工作电流大小。其工作原理不同于“限流保险丝”)。
按使用范围分,可分为:电力保险丝、机床保险丝、电器仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝。
按体积分,可分为:大型、中型、小型及微型。
按额定电压分,可分为:高压保险丝、低压保险丝和安全电压保险丝。
按分断能力分,可分为:高、低分断能力保险丝。
按形状分,可分为:平头管状保险丝(又可分为内焊保险丝与外焊保险丝)、尖头管状保险丝、铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、插片式保险丝、平板式保险丝、裹敷式保险丝、贴片式保险丝。
按熔断速度分,可分为:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。
按标准分,可分为:欧规保险丝、美规保险丝、日规保险丝。
按类型分,可分为:电流保险丝(贴片保险丝、微型保险丝、插片保险丝、管状保险丝),温度保险丝(RH[方块型]、RP[电阻型]、RY[金属壳]),自恢复保险丝(插件、叠片、贴片)。
按尺寸可分为:贴片型0603,0805,1206,1210,1812,2016,2920;非贴片型Φ2.4×7,Φ3×7,Φ3.6×10,Φ4.5×15,Φ5.0×20,Φ5.16×20,Φ6×25,Φ6×30,Φ6×32,Φ8.5×8,Φ8.5×8×4,Φ10×38,Φ14×51。
自复保险丝
零功率电阻低:自复保险丝自身阻抗较低,正常工作时功率损耗小,表面温度低。
过流保护速度快:自复保险丝由于自身材料特性,过流状态响应速度比其它过流保护装置快得多。
自锁运行:自复保险丝在过流保护状态,以极小的电流锁定在高阻状态,只有切断电源或过电流消失后,才会恢复低阻状态。
自动复位:自复保险丝在起到过流保护作用后(故障排除)自行复位,无需进行拆换。
耐大电流:自复保险丝有极好的耐大电流能力,有的规格可承受100A电流冲击。
应用:PPTC的应用范围很广,可以用在各种电子产品、通讯产品、电源供应器等。
保险丝有阻值吗
保险丝有电阻值,其实就连导线也有电阻,只是导线的电阻很小(导体的性质),在一般的电路计算中,我们通常不计,但保险丝的电阻明显要比等长导线的电阻要大,这样它才能起到保护电路的作用。
保险丝上标有“5A 250V”,说明保险丝允许通过的最大电流为5A,称为额定电流;允许通过的最大电压250V,称为额定电压。如果电流或电压超过额定值,保险丝就会熔断,使电路断路,从而保护了用电器(如果没保险丝,用电器可能被烧坏)。
保险丝熔断和原理是焦耳定律。焦耳定律:电流通过导体产生的热量跟电流的平方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。焦耳定律数学表达式:Q=I?Rt,导出公式有Q=UIt和Q=U?2/R×t。保险丝中电流所做的功全部产生热量,即电能全部转化为内能,这时有Q=W。所以,当I或U大于额定值后,Q就变大,使保险丝不能及时散热而过热,最终熔断。
一般情况,当电路电流或电压超过额定值时,保险丝不会马上熔断,因为保险丝都允许通过更大点的电流或电压值,允许短期的超额工作状态。也就是说,如果你发现了电路电流或电压不正常,你还有纠错的机会,但对于事故性的失误(如干线短路),可能保险没来得及丝熔断就使电线着火了,只能事先注意防范,没有后悔的机会了。
保险丝电阻
保险丝电阻定义:电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。
保险丝电阻定义:电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。由于有二用的功能故成本随之降低。保险丝电阻可分为:金属皮膜保险丝电阻器、保险丝型绕线电阻器、保险丝型水泥电阻器。功率有:1/4W、1/2W、1W、2W几种,随着功率的增加,产品外观尺寸会不断变大。保险丝电阻的阻值一般较小,大部分小于1欧姆,往往在电路中起采样电阻的作用,同时在浪涌发生时,或其他产生大电流,需要保护线路时发挥作用,熔断使电路断路产生保护作用。同时保险丝电阻大部分为贴片式,性能较稳定的贴片保险丝电阻,一般称为捷比信保险丝电阻,捷比信贴片保险丝电阻。产品有快速熔断和缓慢熔断之分。
为什么保险丝要电阻率大
保险丝由电阻率比较熔点较低铅锑合金制导线叫做保险丝。 电压定电阻比较越能检测超工作范围微电流电阻需要较电流才能熔断能烧毁电器没熔断。些原理利用电流热效应保险丝控制通电流允许电流通情况根据公式Q=IRT电阻产更热量更易熔断安全起保护作用,和焦耳定律有一定关系,可生活中的事情没那么简单,保险丝既不能大也不能小,过大容易烧毁家庭中的电线甚至引起火灾,过小则易熔断造成不必要的麻烦。
保险丝能直接看导线道理简单额定电流内候保险丝确同导线即便能其看做导线导线横截面积越导电电流越保险丝则同规保险丝都0.023欧姆电阻且同横截面积导线面前同电流、电压保险丝温度高于导线同横截面积同电压、电流保险丝通电压、电流低于导线忽略电压情况且电流仅保险丝耐限电流2.3%才保险丝同等于导线看待例额定电压12v1A保险丝放380V电路且电路电流仅20毫安保险丝相于导线类推保险丝并联灯泡:电流低于保险丝额定电流灯泡仅微弱电压、电流(类似短路)电流超保险丝额定电流灯泡亮保险丝烧断。
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)