处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 保险丝 >

保险丝的作用及工作原理

保险丝的作用及工作原理

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

目前,保险丝的作用,保险丝工作原理在当代的应用可谓是越来越广泛,保险丝的作用,保险丝工作原理是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解保险丝的作用,保险丝工作原理。

保险丝的作用

当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。保险丝保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个保险丝上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。

当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于保险丝时,保险丝应能满意地动作,而且不会危及周围环境。保险丝被安置的电路的预期故障电流必须小于标准规定的额定分断能力电流,否则,当故障发生保险丝熔断时会出现持续飞弧、引燃、保险丝烧毁、连同接触件一起熔融、保险丝标记无法辨认等现象。当然,劣质保险丝的分断能力达不到标准规定的要求,使用时同样会发生危害。

另:

首先,保险丝是安规器件,国标要有CCC CQC认证,美规要有UL认证,欧洲要有VDE认证,日规是PSE认证。

1.6A和1A代表保险丝的额定电流参数,A代表电流单位【安培】(安培是一个老外,发现电流的存在,为纪念他而使用他的名字)的英文简写:简单的说,你的电器在使用的过程由于故障出现,瞬间电流超过额定电流参数,保险丝会在很短的时间内熔断(时间可以根据电路要求设定,分为快断,中速,慢断和超慢断,就拿额定电流为1A的保险丝举例:一般快断是:当通过保险丝的电流达到额定电流的1倍时是4小时熔断,2倍时1秒熔断,3倍时0.1秒熔断),从而达到保护电路板上其他昂贵元件不被烧坏,和对电路起火发生意外,进行保护。

另外你看到有 F1AL250V 或 T1AH250V 中的F代表快断,T代表慢断,L代表玻璃管,H代表陶瓷管。如果你换了不是原厂的也没关系,只要电流和电压参数(1.6A就用1.6A)不变,和区别一下是快断还是慢断,就可以了。一般电路原理设计很好的机器,不需要任何改变。如果你随意改变元件的参数(尤其是保险丝),将会发生一些不安全意外,烧板或者起火了,保险丝都不断,这就跟没装保险丝没区别,起不到保险作用!

另外有打认证标志的会符合国家安全标准。你用在变压器上,如果是变压器输出电流过大,而保险丝不断,这个会造成变压器发热或者超载烧坏!或者烧坏后级电路!

保险丝原理

当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。

若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)