处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 保险丝 >

贴片保险丝的选择及使用方法

贴片保险丝的选择及使用方法

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

如今,我们知道保险丝的种类越来越多,不仅仅适用于单个领域,而是多个领域中使用不同的保险丝,比如说贴片保险丝等。但在贴片保险丝的实际使用场合,仅仅依据UL规格条款来选定保险丝是远远不够的。

1.在选择时必须考虑的几个问题 :

在了解了所使用电路的参数基础上,按下面几个方面来选定保险丝:常态电流、熔断电流(希望使之熔断的电流和时间)、开路电压、短路电流、冲击电流(没有被切断的电流、时间和次数)、环境温度。

①常态电流:首先我们必须知道,在所使用的电路中流经保险丝的常态电流大小。通常情况下我们要预先设定一个减额量,然后按下面的原则来进行选择:即常态电流必须小于额定电流与减额系数的乘积。

②熔断电流:按照UL规格的规定,保险丝应在额定电流2倍的情况下快速熔断。但在大多数情况下,为了确保可靠地熔断,我们推荐熔断电流应大于额定电流的2.5倍。另外熔断时间是重要的话,还必须参考厂商提供的熔断特性图来作出判断。

③短路电流:我们把电路短路时流过的电流值称之为短路电流。对于各种保险丝来说,额定断路容量是有规定的,我们在选择保险丝时必须注意不要使短路电流超过额定断路容量。如果选择了断路容量小的保险丝,则有可能使保险丝破裂或者引发火灾。

④开路电压:开路电压一般应选定为小于额定电压。例如将额定电压为DC24V的保险丝用于AC100V的电路中时,有可能引燃保险丝或使保险丝破裂。

⑤冲击电流:观测冲击电流的波形(脉冲电流波形),用I2t值(焦耳积分值)来计算它的能量。冲击电流的大小和次数不同,对保险丝造成的影响也是不同的。冲击电流的I2t值与单脉冲的熔断I2t值之比决定了保险丝耐冲击电流的次数。

2.其他需要注意的问题

在实际使用中,微型保险丝对安装条件、耐化学性能、耐超声波清洗性能等各方面有什么特殊的要求和问题,必须事先通过厂商进行确认。

微型保险丝同贴片电阻和贴片电容等普通的电子元器件不同,由于生产厂家的差异,其规格有较大的差别,另外实际安装时对印制板的散热和配线散热都会带来一定的影响,因此对微型保险丝的选定是否确当,终还是应由产品的状态来予以认定。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)