目前,随着保险丝的应用范围越来越广,像收录机中的保险丝、电视机中的保险丝、学生电源中的保险丝、家用保险丝,以及学校配电房的保险丝等,然而不同用途的保险丝粗细也不同。
在使用过程中,当线路中发生短路或过负荷时,由于电流的热效应,温度超过了它的熔点,保险丝就会被熔断,从而切断电路,保证了线路及电气设备的安全,避免在线路上因出现过大电流而引起火灾事故。那么,我们要先弄清楚造成保险丝熔断的原因才能够采取相应的措施来避免不必要的麻烦。
1.保险丝的概念
保险丝也即电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体”。当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
2.保险丝的工作原理
当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:
Q=0.24I2RT
其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。
当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。我们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。
3.保险丝熔断的因素分析
保险丝熔断的实质:电流流过保险丝发热,使熔丝发热,若热量不能及时散失掉,熔丝持续升温达到熔点后熔化断开。总结起来的话主要包括以下几点:
(1)过载。
家庭用电负荷太大,造成过载,使保险丝熔断。这种情况尤其是在使用空调器、电暖器或增加其他较大功率电器时容易出现。
(2)接触不良。
有的家庭尽管保险丝选择得比较合理,负荷也不算太大,可一使用空调器、电暖器、电饭煲等较大功率家电时,就会“跳闸”。原因可能是在安装、更换保险丝时,保险丝与插头螺丝接触不良,造成打火发热,使瓷插、闸刀上固定保险丝的螺丝氧化“烧死”。
(3)短路。
如果是保险丝换上后,一合闸就“跳闸”,就可能是出现了短路。首先是线路短路。其次是负载短路,像电水壶、电饭锅等常用较大功率电器和常用移动电器的插头以及劣质电器,都容易发生短路故障。
(4)脉冲。
在电路启动或电源不稳定时,一个瞬时大电流造成保险丝断开;另外,熔丝安装时螺丝没拧紧,或熔丝损伤也会造成熔丝熔断。
4.保险丝使用时的注意事项
上面我们已经了解到了保险丝用小了容易烧断而造成停电,用大了又可能造成电器设备的损坏。所以为了安全起见,保证保险丝的“保险”,应注意以下几点:
(1)不能使用太细的保险丝,使用细的保险丝,通过的正常电流也容易烧断,造成不必要的停电事故;
(2)必须选择和使用相适应的保险丝,保险丝的熔断电流通常为额定电流的1.5~2.0倍。如家庭中正常用电时各用电器总功率之和超过1100瓦的选择5安培的保险丝,使用直径为0.98毫米的20号保险丝就可以了,当电流超过7.5安培至10安培时,保险丝就会自动熔断达到保护的目的;
(3)在电源闸刀(开关)上安装保险丝时,不准带电操作,应将电源闸刀拉开,断开电源;
(4)将保险丝顺时针绕紧固螺丝一周,用垫片上拧紧螺丝,直到拧牢为止,不可用力过猛拧得太紧压坏保险丝;另外保险丝在另个紧固螺丝之间不可拉得太紧,应有余量,以防保险丝受伤。平时,电源闸倒及保险丝不能裸露,必须盖上胶木盖,以确保安全;
(5)如果选择和使用的保险丝符合规格而又经常出现保险丝熔断的现象,说明电气线路和电器设备有问题,应及时请电工查找原因,清除隐患。切不可随意更换粗保险丝和干脆用铜丝、铁丝等代替。
(6)对于日常使用中保险丝熔断:种情况是中间断了而两边完好,这负荷电流过大引起保险丝熔断或保险丝有伤,熔点降低所造成,但电流还不是太大。第二种情况是熔断时保险丝全部熔化,紧固螺丝附近有烧痕并出现黑白灰,这是电源瞬间短路,短路电流太大造成的,因此,都要排除故障后再装新保险丝,切不可不查明原因就盲目装上更粗的保险丝使用。以防止损坏电器及造成火灾。
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)