处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 保险丝 >

汽车保险丝座的作用以及构造

汽车保险丝座的作用以及构造

时间:2022-01-11 18:37:04   来源:网络整理

汽车保险丝座是指安装汽车保险丝的座子,汽车保险丝座可分为:面板安装汽车保险丝座;引线式汽车保险丝座;汽车保险丝夹。面板安装汽车保险丝座多用于汽车电器上,诸如汽车功放,汽车音箱,汽车DVD等。

汽车保险丝座的作用以及构造

汽车保险丝座在使用的过程中其保险丝在一定程度上能够承受由于电源或者其外部的干扰而嘎什电流波动时一定范围的过载,汽车保险丝座中电路中出现比较大的过载电流的时,其保险丝应该在固定的时间内切断其过载电流。

汽车保险丝座可以在一定程度上保护电路中其他电子零部件的安全,当电路中发生其短路出现其很大的电流的时候,其保险丝能够安全的切断其电路,这样就会使他们免于因为过电流造成破坏。

汽车保险丝座中额定电流,被有效的的称为保险丝的公称工作电流,其额定电流值通常会有100mA、160mA、200mA、315mA、400mA、500mA、630mA、800mA、1A、1.6A、2A、2.5A、3.15A、4A、5A、6.3A等。

汽车保险丝座中的保险丝可以使用在等于或者是小于其额定电压的电压下使用,但是一般不能使用在电路电压大于保险丝额定电压的电路中,设备的中的电压降,对保险丝在通额定电流。

汽车保险丝座的热平衡即温度稳定下来的时候所测得两端的电压以及保险丝两端的电压降对电路在一定程度上会有一定的影响,因此在规定中对有电压降的明确规定,其在美规中则无要求。

汽车保险丝座中的过载电流主要是指在电路中流过有高于正常工作时的电流,要是不能就是的切断过载电流,这样就有可能会对电路中其他的电子零部件带来其破坏。

汽车保险丝座的分类

引线式汽车保险丝座多用于汽车线束上。汽车保险丝夹用于线路板上安装汽车保险丝,其易于安装方便折卸,按安装保险丝的分类,可以分为保险管盒和保险片盒。

汽车保险丝座要是按照其保险丝大小来进行区分,可以分为大号保险丝盒,中号保险丝盒,小号保险丝盒,按材质分,可以分为塑胶保险丝盒,电木保险丝盒,按环保分,可以分为环保保险丝盒,非环保保险丝盒,按安装方式分:可以分为引线式保险丝盒和电路板式保险丝盒,仪表面板安装保险丝盒等。

汽车保险丝座对于电流敏感的元件,它的功能就是对过电流做出判断,流过不被允许的故障过电流时熔断是保险丝应该起到的保护功能;而对于类似瞬时脉冲这类非故障过电流时,保险丝应该能够承受足够的次数,以保证整机的正常使用。

电流一般不会超过正常使用时的开机脉冲,通电次数也不会超过10次,汽车保险丝座绝对不应该动作,而一旦发生异常熔断肯定是有问题存在,若不及时查出异常熔断的原因,仅靠简单地更换保险丝或加大保险丝容量都是不能令人放心的。

按安装保险丝的分类,可以分为保险管盒和保险片盒按保险丝大小分,可以分为大号保险丝盒,中号保险丝盒,小号保险丝盒按材质分,可以分为塑胶保险丝盒,电木保险丝盒按环保分,可以分为环保保险丝盒,非环保保险丝盒按安装方式分:可以分为引线式保险丝盒和电路板式保险丝盒,仪表面板安装保险丝盒。

汽车保险丝与汽车保险丝座的区别是什么

汽车保险丝是电流保险丝的一种,当电路电流超过保险丝额定电流的2倍时就会在几秒内熔断,起到电路保护的作用。常用于汽车电路过流保护,也用于工业设备的过流保护。汽车电路中有许多用电设备被不同颜色的电线连接起来,其中不可忽视的应该是保险丝。保险丝是习惯叫法,国家标准中称熔断器。保险丝的作用是保护电路(线路)及用电设备。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)