处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 二极管 >

普通二极管的检测方法

普通二极管的检测方法

时间:2022-01-11 18:38:11   来源:网络整理

在电子元件中,二极管大家都不陌生,二极管是半导体电子电路中常见,且常用的元件。二极管虽小,但在半导体行业中起到了举足轻重的作用。按照二极管用途来分,分为普通二极管和特殊二极管。普通二极管又分为整流二极管、检波二极管和开关二极管,也是常用的。在半导体电路中,普通二极管经常会出现各种各样的问题,下面我们就来介绍一下普通二极管的两种检测方法。

一、用指针式万用表测量

普通二极管的检测是根据二极管的单向导电性,通过测量二极管的正、反向电阻,可方便地判断二极管的好坏。一般将万用表拨到RX1k档,用黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,称为正向测量,正向测量所得的阻值称为正向电阻,如图1所示,图中实测正向电阻为5.2kΩ。一般二极管的正向电阻值为几千欧,此值愈小愈好。将万用表的黑表笔接二极管的负极,红表笔接二极管的正极,称为反向测量,反向测量所得的阻值称为反向电阻,如图2所示,图中实测反向电阻为无穷大。

图1  用指针万用表正向测量二极管

图2  用指针万用表反向测量二极管

对于二极管,正向测量时,若二极管导通(指针大幅度偏转),而反向测量时,二极管不通(指针不偏转)说明二极管良好。若正向测量或反向测量时,二极管的阻值均为0,说明二极管已击穿。若正向测量或反向测量时,二极管的阻值均为无穷大,说明二极管已开路。若正向电阻或反向电阻比较接近,说明二极管失效。

对于检波二极管或小功率整流管,应将万用表拨至Rx100档,其正向电阻约几百欧(硅管为几千欧):对于整流二极管,特别是大功率的整流二极管,应将万用表拨至Rx1k档,其正向电阻约十几或几时欧。检测反向电阻时,除大功率的硅材料整流二极管以外,一般应将万用表拨至Rx1k档,其阻值应在几百千欧以上。

顺便指出,检测一般小功率二极管的正、负向电阻值,不宜使用Rx1k和Rx10k档。这是因为前者通过二极管的正向电流较大,可能烧毁管子;后者加在二极管两端的反向电压太高,易将管子击穿。另外,二极管的正反向电阻阻值随检测用电表的量程(Rx100档还是Rx1k档)不同而不一样,甚至相差比较悬殊,这属于正常现象。

二、用数字式万用表测量

数字式万用表与指针式万用表一样,也有欧姆档,但由于两者测量原理不同,数字式万用表欧姆档无法判断二极管的正、负极,不过数字万用表有一个二极管专用测量档,可以用该档来判断二极管的极性。用数字万用表判断二极管极性如图3所示。

图3 用数字万用表判断二极管极性

(a)未导通;(b)导通

在检测判断时,数字万用表拨至标有二极管符号的专用档,然后用红、黑表笔分别接测二极管的两极,正、反各测一次,测量中会出现一次显示“1”,如图3(a)所示,另一次显示100~800的数字,如图3(b)所示,以显示100~800数字的那次测量为准,红表笔接的为二极管的正极,黑表笔接的为二极管的负极。在图3中,显示“1”表示二极管未导通,显示566表示二极管已导通,并且二极管当前的导通电压为566mv(即0.566V)。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)