处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 二极管 >

红外发射管工作原理和正负极判定

红外发射管工作原理和正负极判定

时间:2022-01-11 18:38:10   来源:网络整理

红外发射管也称红外线发射二极管,属于发光二极管。它是可以将电能直接转换成近红外光(不可见光)并能辐射出去的发光器件,主要应用于各种光电开关及遥控发射电路中。红外线发射管的结构、原理与普通发光二极管相近,只是使用的半导体材料不同。红外发光二极管通常使用砷化镓(GaAs)、砷铝化镓(GaAlAs)等材料,采用全透明或浅蓝色、黑色的树脂封装。

红外线发射管也称红外线发射二极管,由红外发光二级管组成发光体。红外发射二级管由红外辐射效率高的材料(常用砷化镓(GaAs)、砷铝化镓(GaAlAs)等材料)制成PN结,外加正向偏压向PN结注入电流激发红外光。光谱功率分布为中心波长830~950nm,半峰带宽约40nm左右,它是窄带分布,为普通CCD黑白摄像机可感受的范围。其的优点是可以完全无红暴,(采用940~950nm波长红外管)或仅有微弱红暴(红暴为有可见红光)和寿命长。

红外发光二极管的发射功率用辐照度μW/cm2或者mW/m2表示。一般来说,其红外辐射功率与正向工作电流成正比,但在接近正向电流的额定值时,器件的温度因电流的热耗而上升,使光发射功率下降。红外二极管电流过小,将影响其辐射功率的发挥,但工作电流过大将影响其寿命,甚至使红外二极管烧毁。

当电压越过正向阈值电压(约1.0V左右)电流开始流动,而且是一很陡直的曲线,表明其工作电流对工作电压十分敏感。因此要求工作电压准确、稳定,否则影响辐射功率的发挥及其可靠性。辐射功率随环境温度的升高 ( 包括其本身的发热所产生的环境温度升高 ) 会使其辐射功率下降。红外灯特别是远距离红外灯,热耗是设计和选择时应注意的问题。

红外二极管的辐射强度一般在光轴的正前方,并随辐射方向与光轴夹角的增加而减小。辐射强度为值的50[%]的角度称为半强度辐射角。不同封装工艺型号的红外发光二极管的辐射角度有所不同。

红外发射管参数

按峰值波长(λp)主要为:850nm、870nm、880nm、940nm、980nm。

就POWER而言︰ 850nm》880nm》940nm。

就价格而言︰ 850nm》880nm》940nm。

现在市场上使用较多为850nm和940nm

因为850nm发射功率大,照射的距离较远,所以主要用于红外监控器材上;而940nm主要用于家电类的红外遥控器上。

峰值波长︰λp(单位︰nm)发光体或物体在分光仪上所量测的能量分布,其峰值位置所对应的波长,称为峰值波长(λp)。

辐射强度︰Power(单位:W,W/sr,W/cm2)用以表示红外线发光二极管(IR)其辐射红外线能量之大小。

辐射强度(Power)与输入电流(If)成正比。

发射距离与辐射强度(Power) 成正比。

W/sr︰表示红外线辐射强度的单位,为IR发射红外线光之单位立体角(sr)所辐射出的光功率的大小。

W/cm2︰表示照度的单位,为单位面积所接收IR发射到的辐射功率的大小。

红外发射管正负极判定

相信大家对于红外发射管一定不会陌生,但对于红外发射管正负极辨别却显得无从下手,在实际红外发射管焊接过程中,常常遇到如何辨认红外发射管的正负极这一问题,红外发射管正负极判断尤为重要,灯的亮度全靠红外发射管来决定,下面将介绍两种较简单的方法辨别红外发射管正负极。

红外发射管正负极判断方法之观察法:红外发射管的正负极判断,我们可以从其侧面的两条引出线在红外发射管体内的形态来判别,通常呢较小的一面为正级,负极则较大呢。

其次观察红外发射管的引脚长短,通常引脚长些的则为正极,引脚短些的为负极呢。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)