处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电阻器 >

无感绕线电阻的3种绕制方法

无感绕线电阻的3种绕制方法

时间:2022-01-11 18:38:09   来源:网络整理

无感电阻是一种非常重要的电阻器产品,在很多电子产品生产加工制造的时候都需要用到无感电阻,而无感绕线电阻使用数量多,应用的范围也广。作为一种绕线电阻,它的生产和制造成为了很多行业所关注的产业。

无感绕线电阻事实上都是有感性的电阻器,无感绕线电阻只是相对其他电阻的一个称呼,通过选用无磁性的材料和特殊绕制方法来减少无感绕线电阻的电感量,接近理想纯电阻,来满足中频电路和高频电路中需要。实际绕制无感绕线电阻时,有以下几种方法绕制方法:

一、十字绕法绕制无感电阻

采用十字绕法制作无感电阻,能将高阻值的无感绕线电阻制作成高质量、高阻值的无感绕线电阻。此绕法一般采用都用专用绕线设备,选用无磁性电阻材料和无磁性电阻支架,采用先进的加工工艺,生产制造适用于高频电路中使用的大功率、高质量的无感绕线电阻。

二、双线并绕线制无感电阻

双线并绕线制无感电阻方法是采用两根电阻丝在瓷管或电阻支架上进行双线并绕,每段各绕1/2的阻值,然后在一端把两根电阻丝相连,另一端分开作为无感电阻的引出端。这样制作的无感电阻较好,电感量也很小,但这样绕制的电阻在工艺上存在几个问题:首先是两根电阻线之间需相互绝缘;其次是同一端引出,对匝与匝之间的绝缘要求较高,在实际应用中只适用于低电压、低阻值无感电阻制作。

三、瓷管或电阻支架绕制无感电阻

采用瓷管或电阻支架先顺绕1/2的电阻,然后再反绕,这样从理论上可实现前1/2电阻线圈产生的磁场与后1/2电阻线圈产生的磁场正好相反,可相互抵消,从而制成无感电阻。但实际证明这种绕制方法因两个电阻线圈位置相差一定距离,效果并不是很好,电感量减少不明显。这样制作的无感电阻一般适用于400HZ以下电路中低阻值的无感绕线电阻。

以上几种方法是无感绕线电阻常用的生产方式,这几种方法在很多电阻生产公司中普遍应用。另外我们还应注意的是,普通无感绕线电阻在50Hz以下的低频交流电路和直流电路中,无感绕线电阻的电感量基本不会影响电路正常工作,电感量对电路产生的变化可以忽略,但是在中高频电路中,无感绕线电阻的电感量将对电路产生很大的影响,会影响设备正常工作。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)