处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电阻器 >

如何确定电阻是4环还是5环?

如何确定电阻是4环还是5环?

时间:2022-01-11 18:38:09   来源:网络整理

无论是将蓝色还是黑色作为环,都无法正确地将这5环输入5环计算器中。然而这时,可以使用4环计算器进行计算。蓝色、灰色、银色、金色。那么第5环表示什么?

当5环电阻并非真的5环电阻时

我有时会收到这样的问题——无法使用Digi-Key网站上的5环计算器来计算5环电阻的电阻值。

如下例所示:无论是将蓝色还是黑色作为环,都无法正确地将这5环输入5环计算器中。然而这时,可以使用4环计算器进行计算。蓝色、灰色、银色、金色。

这就出现了几个问题。我如何确定电阻是4环还是5环?如果我的5环电阻实际只是个4环电阻,那么第5环表示什么?

确定电阻环数的一个关键指标是观察各环之间的空隙。大多数电阻公司会先在倍率和容差环之间设置较大的空隙,然后在其他环之间设置空隙。下面以Yageo供应的电阻为例,这是一个带有特殊环的4环电阻。

下面是另一个由Bourns供应的5环电阻,与上述电阻相似。尽管不是非常明显,但你可以看到,倍率和容差环之间的空隙要稍大一些。

如果可以确定你的电阻为4环电阻,而你一定想知道第5个环表示什么?这可能也有点复杂。

根据IEC 60062:2016的规定,标准颜色代码可能表示温度系数。

但这并不包括所有情况。例如,Yageo在某个系列中使用黑色第5环来表示无感。

尝试识别所有颜色可以说是难上加难。如果是彩色的,那很可能表示IEC 60062:2016中规定的温度系数。如果你的第5环是黑色的,你好看一看该电阻厂商提供的规格书。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)