处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电子管 >

怎样检测电子管

怎样检测电子管

时间:2022-01-11 18:37:04   来源:网络整理

电子管,是一种早期的电信号放大器件。被封闭在玻璃容器(一般为玻璃管)中的阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极(屏极)引线被焊在管基上。利用电场对真空中的控制栅极注入电子调制信号,并在阳极获得对信号放大或反馈振荡后的不同参数信号数据。早期应用于电视机、收音机扩音机等电子产品中,近年来逐渐被半导体材料制作的放大器和集成电路取代,但在一些高保真的音响器材中,仍然使用低噪声、稳定系数高的电子管作为音频功率放大器件(香港人称使用电子管功率放大器为“胆机”)。

电子管应用有哪些注意事项?

1)应避免利用管座的空脚作连接焊片使用。

2)尽量使用工业和信息化部规定的电子管管座。

3)插拔电子管时,其方向应与管座平面垂直。

4)插入电子管时,应防止管座插孔内接触簧片的正常位置受到损坏。

5)电子管应该在额定灯丝电压下安全使用。

6)电子管各电极的损耗功率不允许超过其极限值。

7)电子管使用在极限参数情况下,虽然仍能保持工作正常,但寿命会缩短。

8)使用旁热式电子管时,阴极与灯丝间的电位差不能超过规定的极限值。

9)正确选择栅极电路电阻,这个电阻应尽量地小,对高跨导的电子管尤其如此。

10)通常,宜采用自给偏压,而不用固定偏压电路。

11)尽量避免采用灯丝串联电路。

1.观察法

管内:管内是否存在异物,如碎片、云母片、白色氧化物等。如果直接看不到,可以用手指轻弹电子管玻璃外壳、轻轻摇动电子管、上下颠倒几下电子管等方法,把隐形的、不明显的异物变得明显些。不过,轻摇也好,颠倒也好,均不能用力过大。

顶部:正常的电子管顶部的颜色为黑色、银色。如果顶部为浅黑色、乳白色,则说明电子管出现老化、漏气等故障。

裂纹:电子管的玻璃外壳出现裂纹,则该电子管一般需要更换。

2.万用表检测法

检测是否衰老、老化:主要通过测量电子管阴极的发射能力来判断。首先单独给灯丝提供工作电压(即其他各极电压不加),并且预热大约2min,然后用万用表R&TImes;100档,黑表笔接栅极,红表笔接阴极,一般正常的栅阴极间的电阻应小于3kΩ。当偏离该阻值越来越大,则说明电子管老化严重。

检测灯丝电压:一般采用万用表R&TImes;1档,测量电子管的两个灯丝引脚的电阻值,一般正常值只有几欧姆。如果测得为无穷大,说明灯丝已断开。

怎样代换电子管?

电子管代换方法:与原来型号一样的型号代换,有时也可能需要微调设备,才能够达到效果。与原来型号不一样的型号代换,则可以采用参数、电气特性相近的型号来代换。

电子管代换注意事项:

1)电子管型号代换绝对不能够超过电子管的极限参数。

2)更换电子管时,需要等电子设备电源关闭,拔掉电源插头,以及等电子管的玻璃外壳温度凉下来后才能够接触、更换,以免烫伤。

3)操作时需要注意慢摇、慢插,引脚对应正确,插拔时的方向应与管座平面垂直。

4)一般电子管引脚与插座具有一定的对应的位置:距离宽的对应距离宽的,距离近的对应距离近的。

5)如果要更换的电子管比较多,好编个号或者一次换一个,以免具体更换时搞错。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)