处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电子管 >

电子管两种偏压方式对比电路分析

电子管两种偏压方式对比电路分析

时间:2022-01-11 18:38:10   来源:网络整理

电子管是一种魅力常在的电子元件,问世几十年后的今天仍然保持顽强的生命力。除了音响类产品中胆机倍受青睐外,电子管在仪器、工业设备和显示终端领域里也有广泛的应用,电视机的显象管就是电子管的一种。了解电子管的技术参数以使其正确和稳定工作,对保证产品的技术精度和质量,是非常重要的。

本文提供一个简单实用的电子管测试装置电路(Tube Tester),适用于DIY发烧友使用。工欲善其事,必先利其器,利用此装置能比较精确地检测电子管的静态工作点、互导和配对特性等,在胆机制作或摩机时就胸有成竹,成功在望。

图2中的四个束射四极管就是待测的功率放大电子管。M2是直流毫伏表,它通过测量阳极回路上101l取样电阻的降压来读出各个电子管的阳极电流,满度1000mV相当于100mA的阳极电流。当转换开关位于第5档时,它改为测量阳极工作电压Ub+,可选量程为500V,此时量程电阻RM=500×R0。R0是电压表MA 的内阻。按推挽功率放大电路对电子管的基本要求,应该挑选静态工作点和动态跨导S都相同的一对电子管。检测电子管的静态工作点的做法是:按照电路图给定的数值,调整本装置的栅极负压,挑选出静态阳极电流接近的…对电子管;检测管子的跨导S值的做法是:因为S的定义是ΔI/ΔU,即栅压变化1V时,阳极电流的变化的ΔI(毫安值)。在图2中,调节电位器Rp以改变栅极的负偏压,可以得到系列的阳极电流ΔI值,从而求得系列的S值。在这里用直流工作条件测定的S值,与实际音频工作条件下是等效的。

—般常用的八脚功率管(P型,国外称GT型),如EL34(6CA7)、6P3P(6L6G)、 6P6P(6V6—GT)、 KT88、KTl00之类功率五极管和束射四极管,封装管脚的功能都是相同的,因此都通用同一管座,即按图2的电路可通用于大部分八脚功率电子管。而Z类(小7脚和小9脚)和其他三极管类型的电子管的管脚的功能不统一,要测量此类不同的电子管,就要视实际而更改管座。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)