处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电位器 >

常用电位器特点及实物图

常用电位器特点及实物图

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

电位器是一种连续可调的电阻器,可以理解为阻值可变的可调电阻器,简单来说就是通过调节电位器的转轴,使它的输出电位发生改变,所以被人称为电位器。电位器的阻值单位和电阻器相同,也是Ω,在电路中电位器用字母“RP”来表示“W”,其主要用来分压,分流和作为变阻器作用。

常用的电位器主要可分类:合成膜电位器,有机实心电位器,金属膜电位器,绕线电位器以及数字电位器几种,以下是它们详细说明和实物图:

合成膜电位器:

合成膜电位器是目前应用为广泛的一款电位器,它的电阻体是采用碳膜,石墨,石英粉和有机粉合剂等配成一种悬浮液,涂在玻璃釉纤维板和胶纸上制作而成的,再用各种电阻体质制成各种电位器,比如带开关的电位器,精密电位器等。此款制作工艺相对简单,而且具有阻值范围宽,分辨率高,寿命长,价格低,型号也多等优点。

有机实心电位器:

主要用炭黑,石英粉,有机粘合剂等材料混合加热制成,然后再压入塑料机体上,经加热聚合而成,有机实心电位器可以制成小型的,微调式,直线式,对数式等多种电位器。

金属膜电位器:

金属膜电位器有金属合成金膜,金属氧化膜,氧化钽膜等几种,这款电位器的电阻体是用以上几种材料通过真空技术沉积在陶瓷机体上制成的。耐热,高分辨率,接触电阻小,分布电容和电感小,噪声小等多种优点。

绕线电位器:

是电阻丝在环状骨架上绕制成。主要有阻值范围小,功率较大,耐热性能好,稳定性好,精度高,分布电容和固有电感大,而且噪声较低。其阻值变化是线性的,通常用于电流电路中,由于电感大,所以不适合用于高频场合。

数字电位器:

数字电位器是一种可编程电阻器,它取消了活动件,是一个半导体集成电路,调节精度高,没有噪声,使用工作寿命长,无机械磨损,数据可读可写,具有配置寄存器和数据寄存器,多电平量存储功能。方便控制,体积小易于装配,适用于家用电器,医疗设备,检测仪器仪表等等。

电位器的分类还有很多,比如金属玻璃釉电阻器,双联电位器,高精度单圈电位器等等,此文主要讲解常用几款电位器,希望能够解决您的疑问!

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)