处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电位器 >

如何检测数字电位器

如何检测数字电位器

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

数字电位器也称数控可编程电阻器,是采用CMOS工艺制成的数字、模拟混合信号处理集成电路,能在数字信号的控制下自动改变滑动触头位置,从而获得所需的阻值。它具有调节精度高、无噪声、耐振动、工作寿命极长、体积小、无机械磨损、数据可读/写、具有配置寄存器及数据寄存器等特点,已在自动检测与控制、智能仪器仪表、消费类电子产品及音频系统等许多重要领域得到了成功应用。但是,数字电位器存在固有的额定阻值误差大、温度系数大、通频带较窄、滑动端允许电流小(一般1~3mA)等缺点,在很大程度上限制了它的应用。

数字电位器种类繁多,功能各异。按照芯片内部所包含数字电位器的个数,可分为单路、双路、四路、六路等;按电阻值变化特性,可分为线性、非线性(对数型、指数型);按串行接口总线,可分为I2C总线、SP1总线、单线总线等。常用数字电位器内部抽头数量有32、64、128、256、512、1024六种。抽头数量越多,调节精度越高,输出电阻误差越小。有的数字电位器还带温度补偿电路及基准电压源。同一型号的数字电位器有多种规格,如美国Xicoir公司生产的X9313系列有X9313Z (lkΩ)、 X9313W (lOkΩ)、X9313U (50kΩ)、X9313T (lOOkΩ)型四种规格。

数字电位器的检测方法

数字电位器引脚排列见图5 (a),下面以X9313W (lOkΩ)型数字电位器为例,介绍用万用表检测的方法,见图5 (b)。将 X9313W型接上5V电源,万用表置Rx1kΩ挡,先测量UH和UL两端间的阻值R,应为10X (1±20%) kΩ然后再测UL、Uw和UH两端间阻值,二者之和应等于R值。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)