处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电位器 >

精密电位器的作用及部件功能

精密电位器的作用及部件功能

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

精密电位器是一种能以较高精度调节自身电阻值的可变电阻器。精密电位器也叫精密可调电位器,是一种能以较高精度调节自身电阻的可变电阻器。分有带指针,不带指针等形式,调整圈数有5 圈,10 圈等数种。该电位器除具有线绕电位器的相同特点外,还具有线性优良,能进行精细调整等优 点,可广泛应用于对电阻实行精密调整的场合,主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。

精密电位器的作用

1、在高频信号下,充任电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是处置EMC问题。

2、匹配电路参数不肯定的时,以0ohm替代,理论调试的时,确认参数,再以细致数值的元件替代。

3、在布线时,假设真实布不过去了,也可以加一个0ohm的电阻(觉得应该是用直插的,不应该是表贴的。

4、测某部分电路的耗电流时,可以去掉0ohm电阻,接上电流表以便测耗电流。

5、电路中没有任何功用,只是在PCB上为了调试便当或兼容设计等缘由。

6、做跳线用,假设某段线路不用,直接补贴该电阻即可。

精密电位器部件功能

1、电阻体

电阻体是精密电位器中提供一定电阻值的电阻部件,它的电性能决定了电位器的主要电性能。电阻体一般有良好的阻值稳定性,较小的电阻温度系数和静噪声。为了提高可靠性,它还具有耐潮、耐热、耐磨、耐氧化、耐高负荷以及耐冷热骤变等性能。

电刷、滑动Q和中心接触圈片。

电位器中沿电阻体滑动,并引出输入电压的动触点构件称电刷或接触式入电刷分两大类:一类是金属刷。即金属材料制作的电刷;另一类是碳刷,即用碳晨i溺矗和树指等混合材料制作的电刷。金属刷的形状有刷形,点形、球面形和多指形等。在保证接触可靠性和电流分布均匀上,以多指电刷效果好。碳刷的形状有圆锥形和长方形等,接触面有平面的和球面的,电位器的接触可靠性、低噪声、机械耐久性及使用寿命等,直接与电刷一电阻体的接触状态和机械磨损有关。电刷与电阻体一直处于接触和摩擦状态,两种材料要匹配组合得适当,以求得接触电阻小和耐磨性好。如果组合不当,两者之一有很快磨损的可能。因此,电刷材料具有耐腐蚀、耐氧化、耐热、耐寒;导热性好、导电性好、无磁、接触电阻低、较高耐磨性及较好的机械强度等特性。

2、骨架和基体

骨架是线绕电位器电阻体的绝缘支承体。基体(或基片)是精密线绕电位器电阻体的支承体。

骨架和基体通常用绝缘性能良好的材料制成,要求耐热、耐潮、电绝缘性好,化学稳定性和导热性好,并只有一定的机械强度。一般有层压纸胶板、层压布被板、塑料、陶瓷、玻璃和表面经过绝缘处理的铜、铝和铝合金等i这种表面经绝缘处理的金属基体,具有足够的表面绝缘性,这种骨架基体具有良好的散热性,也易于成形。

3、接触簧片

接触簧片是连接电刷和集流件的沟件,它将电刷的电输出传递给集流件和引出瑞。接触簧片和集流件间是一种动接点式的连接,所以接触簧片对电位器的机械耐久性、接触稳定性和动噪声影响很大。因此,接触簧片一般具有良好的弹性,以保证对集流件有一定的弹性压力,它还具有良好的导电性和导热性,其硬度和耐磨性应与集流件相匹配。常用的材料有磷青铜和被青铜等。接触簧片经常与电刷或滑动臂做成一体。

4、引出端及集流件

1.引出端

引出端是把电阻体的两个固定端和电刷的一个可变端引出与外电路相连接的构件。带开关的精密电位器还有开关的引出瑞。抽头式电位器还有抽头引出端,它是在有效电行程上某点的引出接线瑞。所有的引出瑞与内部都应具有良好的电连接。引出端应具有良好的导电性,耐腐蚀性和抗氧化能力,并具有一定的抗弯、抗拉机械强度和良好的可焊性。

2.集流件集流件是引出端与接触簧片间的电气连接构件。集流件陀导电性良好,与接触簧片的接触电阻小、机械强度高、耐磨性好。金属玻璃釉精密电位器的集流件是在瓷基体上烧渗银层形成的,有机合成精密实芯电位器的集流件可用低阻导电粉压制而成。

5、基座和外壳

1.基座

基座是安装和支承电阻体、引出消和集流件等零部件的基础件。基座常用陶瓷、塑料或金属材料制成。对金属玻璃釉、金属膜和大功率线绕电位器常用陶瓷基座;精密线绕电位器的基座常用铝合金。塑料易于加工成各种形状,机械和电气性能奸,而且价格低、重量轻、耐腐蚀,所以在有机合成实芯、合成碳膜和一般精密线绕电位器中大量使用。

2.外壳

外壳是封装和保护精密电位器主要构件的壳体,它起保护内部构件和防尘、防潮的作用。金属外壳也常用以接地,并起屏蔽作用,抑制外界电场的干扰。

6、转辙、滑钢、螺杆和轴塞

1.转轴、滑柄、螺杆转轴是旋转式电位器引入旋转运动的构件:滑柄是直滑式电位器引入直线运动的构件;螺杆是螺杆驱动式电位器引人多圈旋转运动的构件。它们与其他滑动接触构件或旋转构件组合成驱动机构。驱动机构是从外部引入机械运动,驱使动触点(电刷)沿电阻体滑动的构成部分的总称。它在旋转电位器中称为转动系统;在直滑式电位器中称为滑动系统。

转轴有较高的尺寸精度和光洁度,以保证转动或滑动平滑,手感好,功噪声小。它还具有一定的机械强度,保证在传递力的过升中不发今变形和断裂。

2.轴套

轴套是与转轴在快速精密电位器中,采用滚珠轴承的精度高、摩擦力小、转动寿命长。保持精密动配合的安筒,它可与基座组成一个整休构件。一般带螺纹的轴套还起着安装件的作用。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)