处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电位器 >

蓝白可调电阻的作用

蓝白可调电阻的作用

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

蓝白可调电阻其基体外观为蓝色,顶部盖帽颜色为白色,目前一般大多数人员又喜欢把它称作为蓝白可调电阻或蓝白电位器。而一般蓝白可调电阻根据安装方式的区分插件、贴片等类型,而插件可调电阻的插脚又区分有立式、卧式等两种规格。这对于规格不同的产品,其不管是蓝白可调电阻功能特性还是用途上都是有所差异不同的。

蓝白可调电阻的电路作用

1、与其他元器件组合:蓝白电位器用得做多的方式就是与其他元器件组合使用,电阻跟电容组合在一起的电路叫RC电路,电路中还有各种R与其他元器件的组合。

2、负反馈作用:电路中的电阻构成一种负反馈电路,蓝白电位器器可以构成许多形式的负反馈电路。

3、保护作用:电路中电阻可防止可变电阻器阻值调到下时,使三极管的基极电压等于+V,那样会因为基极电流太大二被损坏。

4、分压:当一个电压太高时,可以用两只蓝白电位器构成分压电路,降低电压。

5、给电路中某点加上电压:三极管的基极需要直流工作电压,此时可以用一只蓝白电位器接在直流工作电压与该三极管基极之间。

6、退耦电路:在多级放大器电路中,直流电压供电电路中需要退耦电路,他可以防止多级放大器之间有害低频交联。

7、降低电路中某一点电压:在电源与电路的某一点之间接入蓝白电位器时,该点的电压就比电源电压低。

8、将电路中的两点隔离:将电路中两端之间接入电阻,就是将这两点隔离(两点之间的电阻不为0)。

9、将电流转化成电压:当电流流过电阻时,就在电阻两端产生电压,列如集电极负载电阻就起这一作用。

10、阻尼:在谐振电路中接入电阻,可以降低Q值,起阻尼作用。

11、分流:当流过一直元器件的电流太大时,可以用一只电阻与之并联,起到分流作用。

12、限流保护:用蓝白电位器来限制电路中电流,以防电流太大烧坏元器件。

13、消振作用:在一些性能要求较高的放大器中,采用耦合电路,也就是在耦合电路中串联一只小电阻,以防止电路可能出现的高频震荡。

6、在阻尼电路中的电阻叫阻尼电阻。

7、在限流电路中的电阻叫保护电阻。

8、在取样电路中的电阻称为取样电阻。

9、在偏磁电流测量电路中的电阻称为偏磁测量电阻。

10、在录音输出电路中的电阻称为恒流录音电阻。

蓝白可调电阻常规参数

1、电阻值:表示电阻的大小,例如47Ω,220KΩ,4.7MΩ。

2、工作电压:表示這个元件额定工件电压。例如:16V,25V,35V,50V,100V

3、误差:表示电阻误差范围,例如±1%,±5%,±20%.

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)