处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电声器件 >

常见传声器的结构及工作原理

常见传声器的结构及工作原理

时间:2022-01-11 18:38:13   来源:网络整理

动圈式传声器又叫电动式传声器,它在结构上与电动式扬声器相似,也是由磁铁、音圈以及音膜等组成的,如图12-11 所示。

动圈式传声器的音圈处在磁铁的磁场中,当声波作用在音膜使其产生振动时,音膜便带动音圈相应振动,使音圈切割磁力线而产生感应电压,从而完成声一电转换。由于音圈的阻数很少。它的阻抗很低,阻抗匹配变压器的作用就是用来改变传声器的阻抗,以便与放大器的输入阻抗相匹配。动圈式传声器的输出阻抗分高阻和低阻两种,高阻抗的输出阻抗一般为1000 - 2000Ω,低阻抗的输出阻抗为200 - 600Ω。动圈式传声器的频率响应一般为200 5000Hz,质量高的可达30 - 18000Hz。动圈式传声器具有坚固耐用、工作稳定等特点,具有单向指向性,价格低廉,适用于语言、音乐扩音和录音。

电容式传声器

电容式传声器是一种利用电容量变化而引起声电转换作用的传声器,它的结构如图12-12所示,它是由一个振动膜片和固定电极组成的一个间距很小的可变电容器。当膜片在声波作用下产生振动时,振动膜片与固定电极间的距离便发生变化,引起电容量的变化。如果在电容器的两端有一个负载电阻R 及直流极化电压E. 则电容量随声波变化时,在R 的两端就会产生交变的音频电压。电容式传声器的输出阻抗呈容性,因电容量小,但低频时容抗会很大。为保证低频的灵敏度,应有一个输入阻抗大于或等于传声器输出阻抗的阻抗变换器与其相连,经阻抗变换后,再用传输线与放大器相连。这个阻抗变换器一般采用场效应管。电容式传声器灵敏度高,输出功率大,结构简单,音质较好,但要使用电源,并不太方便,因此多用于剧场及要求较高的语言及音乐播送场合。

驻极体传声器

驻极体传声器由声电转换和阻抗转换两部分组成,如图12-13 所示。声电转换部分的关键元件是驻极体振动膜,它是一个极静的塑料膜片,在它上面蒸发一层纯金薄膜,然后经高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷。膜片的蒸金面向外与金属外壳相连通,膜片的另一面用薄的绝缘垫圈隔开,这样蒸金膜面与金属极板之间就形成了一个电容器。阻抗转换部分由场效应管担任,它的主要作用就是把几十兆欧的阻抗转变为与放大器匹配的阻抗。场效应管的G 极接金属极板,D和S 极与外接电路连接,其输出形式如图12-14 所示。图12-14 (a)为源极输出接法,这种接法的输出阻抗小于2kΩ,电路比较稳定,动态范围大,但输出信号较弱。图12-14 (b) 为漏极输出接法,这种接法增益较高,但动态范围较掘极输出接法要小。

驻极体传声器的工作原理是,当声波使驻极体膜片振动时,膜片蒸镀金属膜与金属极板间形成的电容的电场发生相应变化,产生随声波变化的音频电信号,该信号通过场效应管输出。

驻极体传声器具有体积小、结构简单、电声性能好、价格低廉等优点,广泛应用于盒式收录机、电话机、无线话筒及声控电路中。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)