处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电容器 >

自愈式电容器受欢迎的原因

自愈式电容器受欢迎的原因

时间:2022-01-11 18:38:09   来源:网络整理

自愈式电容器采用单层聚丙烯膜作为介质,表面蒸镀了一层薄金属作为导电电极。当施加过高的电压时,聚丙烯膜电弱点被击穿,击穿点阻抗明显降低,流过的电流密度急剧增大,使金属化镀层产生高热,击穿点周围的金属导体迅速蒸发逸散,形成金属镀层空白区,击穿点自动恢复绝缘。

自愈式电容器更换的步骤

第一步:切断无功补偿柜的开关,停止无功补偿柜的使用

当自愈式电容器需要更换时,应该先断开无功补偿柜的开关。因为更换自愈式电容器需要将损坏的电容器拆除,断开无功补偿柜的开关可以避免出现安全事故。而且在断开无功补偿柜的开关之后,需要使用验电器检查无功补偿柜,确保维护人员的安全。

第二步:对自愈式电容器进行放电

在断开无功补偿柜的开关之后,自愈式电容器本身仍然带电,所以维护人员在进行工作前,就需要对自愈式电容器进行放电。现在市面上的电力电容器会带有放电电阻,在断开电源的三到五分钟之内,将电压放至50V以下,保护维护人员的安全。

第三步:更换自愈式电容器

拆除时:需要先将电源线等线路拆除,然后将损坏的自愈式电容器拆除;安装时:先将新的自愈式电容器安装好,然后再连接各种线路。

第四步:打开无功补偿柜的开关,试运行自愈式电容器

在自愈式电容器更换完成之后,打开无功补偿柜的开关。使新的自愈式电容器进行试运行24小时,试运行期间加强对无功补偿柜的检查。如果没有异常情况即可正常使用。

自愈式电容器更换的注意事项

1、作为工厂配电间的电柜里的自愈式电容器使用时间一般在10到20年之间。但是电容器一旦出现漏液的情况都必须更换。

2、所以要更换自愈式并联电容器时,最好一批次完全更换,比如10只。

3、对于更换的自愈式并联电容器要求是,要有产品的合格证,商标,生产地址和生产日期。从外观看,不能有破损和残缺。

4、首先要了解电容器的接线方式和外部接线位置。3个一模一样的红色护帽,和一个单独的接线柱。

5、根据产品使用说明书接线。3红色帽接电源,另一个是电容器外壳接地线。

6、对接线的要求是,接线头的上下必须要加平垫片,螺帽下还有弹簧垫。螺帽必须紧固。电容器的接线必须一致。

7、自愈式电容器是靠底部的定位卡固定电容器的。所以在更换时候不要强行晃动。

8、为了防止安装出现错误,一般所有电容器都作一样的摆放方式,接线也是一样的颜色排列。这样就不会出现错误。

9、最后必须检查,接线颜色是否一致,接线是否牢固等。一切准确无误才能接入电源电路。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)