处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电容器 >

贴片电容与贴片电解电容的区别

贴片电容与贴片电解电容的区别

时间:2022-01-11 18:38:09   来源:网络整理

贴片电容与贴片电解电容的区别。贴片电容也就是MLCC,也被称为多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,贴片电容也是电容器中体积小的,贴片电解电容,贴片铝电解电容,阴极采用的材料是电解液,这也是我们见得多使用广泛的电容。下面我们老看两者之间的区别。

贴片电容:

1、贴片电容的全称为多层片式陶瓷电容器,是大部分可以实行贴片封装的电容的统称,而电解电容则是电容性质分类的一种。

2、贴片电容分为无极性电容和有极性电容两类,有极性电容一般称为电解电容,不过有些电解电容不适合贴片封装,如节能灯用的铝电解电容。

3、贴片电容一般体积比较小,容量小,精度比较高,而电解电容体积、容量比较大,种类多。

贴片是PCBA加工行业里的一种加工方式,是指在元器件经过涂敷锡膏或红胶,然后经过贴片机进行贴片安装,再进行回流焊接的过程。一般贴片电容的体积比插件的小,更能适应时代的发展。

贴片电解电容:

1、单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。

2、额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容比)。

3、价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。制造电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。

贴片电解电容器缺点是介质损耗、容量误差较大(允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。

贴片电容可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装为常见,即0805、0603;而有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的多的为铝电解电容和贴片电容,在一个电路板组成的电路中,常需要考虑价格和性能方面的因素,不同类型的电容有不同的性能优势,不管贴片的还是插件的电容选择合适你自己的才是好的。

贴片电解电容的标识方法

贴片电解电容的标识方法主要有以下三种:

①采用三位数进行标注,单位为pF。前两位为有效数字,后一位为有效数字乘以10的幂次,如475表示47×105pF,即4.7uF。

②直接进行标注,表示的参数主要有容量和耐压值,如10V6表示电解电容的容量为10uF,耐压为6V。

③使用代码法,通常由一个字母和三个数字组成,字母表示电解电容的耐压值,数字用来标明电容量,单位为pF。前两位数字表示电容量的有效数字,第三位数字表示有效数字乘以10的幂次。贴片电解电容上面的指示条标明此端为电解电容的正极。贴片电解电容代码中的字母与耐压值的关系见下表。

例如,若某一电解电容的代码为A475,则A表示耐压值为10V,47表示电容量的有效数字为47.5表示105。则此电解电容的容量为:

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)