处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电容器 >

并联电容器的补偿方式和目的

并联电容器的补偿方式和目的

时间:2022-01-11 18:38:09   来源:网络整理

无功补偿的方式分为集中补偿和分散补偿两种。集中补偿就是将无功补偿装置(电力电容器组)没在总配电装置或分路配电装置上进行补偿,这种补偿方式适用于负载功率不大而数量又较多的用电场所,集中补偿的优点是不但经济方便易于维护保养,而且还能较准确地确定总的补偿电容量;分散补偿又叫做个别补偿,是将补偿装置分别设在每个负载的控制装置上的一种补偿方式,通常适用于较大功率的负载补偿。

1.以生活照明为主体的配电台区的补偿方式

对于综合变压器容量在100kV·A及以下,以生活照明为主,10kW以上的电动机数量较少,而且利用率不高的台区,除对电动机进行相应的随即补偿外,应采用集中补偿的方式。

2.以动力为主体的配电台区的补偿方式

对于综合变压器容量在100kV·A以上,以动力为主体,用电负荷较大的台区,好采用分散补偿的方式。采用分散补偿后,若功率因数仍较低,则应在随即补偿的基础上采用低压集中补偿,如条件允许,这类台区的低压集中补偿好采用低压并联电容器自动补偿成套装置。

3.以农村排灌电动机为主体的配电台区的补偿方

以农村排灌电动机为主体的配电台区一般设置在村落附近或田野中,容量大多在100kV·A及以下,对于这类台区,好采用随即补偿的方式。

总之,对于低压无功补偿方式的选择应以“无功就地平衡”的原则为准,按照优先考虑分散补偿,若分散补偿达不到要求时,再选用低压集中补偿的顺序,确定无功补偿方式。

安装并联电容器的目的

并联电容器是在用电系统以并联的方式联接,作用类似于系统上的容性负荷主要用来补偿电力系统性负载的无功功率,以提高系统的功率因数,降低线路损耗,改善电能质量,还可以直接与异步电机的定子绕组并联,构成自激运行的异步发电装置。下面我们简单分析一下安装并联电容器的目的:

1、可以提高功率因数

由于电气设备感性负载较多,无功负荷较大。为满足设备的正常运行,配电变压器提供的无功电流较大。致使用电设备出现过热现象,电气设备的安全运行受到威胁。

2、可以降低线路损耗

一般情况下输送电设备的电压损失与阻抗成正比,当减少变压级数,增加线路截面,使用电缆供电,跟随负荷变化适当调整电容器的接入容量时,可以减少电压损失,达到电压偏差范围缩小的效果。

3、可以过滤高频信号

在需要过滤高频信号的电路中,电容器并联后总容量等于他们相加,但是效果比使用一个电容好,因为可以减少分布电感,达到高容量滤过高频信号的效果。

4、方便使用

并联电容器无功补偿并到电网中,当电容器由于用电设备出现故障时,可以切除不会影响系统供电。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)