处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电容器 >

电容器组接线方式是?电容器组放电线圈原理是什么?

电容器组接线方式是?电容器组放电线圈原理是什么?

时间:2022-01-11 18:38:09   来源:网络整理

电容器组的接线方式,应根据电容器的电压、保护方式和容量等来选择。通常有三角形接线和星形接线两种。当电容器的额定电压与网络额定电压一致时,应采用三角形接线;当电容器的额定电压低于网络额定电压时,可采用星形接线,或者经串、并联组合后,再按星形接线。

1.三角形接线 在10千伏电网中,额定电压为10.5千伏和11千伏的电容器,应采用三角形接线。其优点是:可降低投入电容器组的涌流和降低操作过电压,通常短路容量较小的变电所和配电线路可以采用这种接线方式;当电容器组的容量较小时,接线简单,投资省。其缺点是:若电容器组中有一台发生击穿事故,即形成相间短路,通过故障点的电流为相间短路电流;若网络短路容量较大,则电容器外壳易爆炸,甚至引起火灾,威胁人身安全和电网的正常运行。

2.星形接线 额定电压为6.3千伏和11√3千伏的电容器应采用星形接线;额定电压为3.15千伏和11/2√3千伏的电容器应两台串接后再按星形接线。星形接线的优点是:A.电容器承受的电压是电网相电压,当一台电容器发生击穿短路故障时,通过故障点的电流为额定电流的3倍;当采用每相两段串联的星形接线方式时,若一台电容器击穿,通过故障点的电流仅为额定电流的1.5倍。可见,星形接线有利于防止电容器爆炸;B.一相电容器击穿后,不致造成相间短路。当该相熔体将故障电容器切除后,其余的健全相电容器还可继续运行,不致中断电容器组的无功输出;C.容易选择较完善的保护方式。其缺点是:如果将6.3千伏电容器组用于10千伏电网,电容器需使用绝缘子对地绝缘,给安装作业造成困难。

除了上述两种接线方式外,为了适应大、中型电容器组串、并联台数较多的情况,以及为了便于与较完善的继电保护方式相配合,也可采用双星或三角形接线。其优点是保护装置的灵敏度高、运行可靠,其缺点是接线较复杂,投资较多,因此只适用于大、中型电容器组。

电容器组放电线圈原理

一、放电线圈,英文名称:discharge coil,是电容柜常用的放电元件。放电线圈的出线端并联连接于电容器组的两个出线端,正常运行时承受电容器组的电压,其二次绕组反映一次变比,精度通常为50VA/0.5级,能在1.1倍额定电压下长期运行。其二次绕组一般接成开口三角或者相电压差动,从而对电容器组的内部故障提供保护(不能用母线上的PT)。

二、电容器组的开口三角电压保护、不平衡电压保护实际就是这种保护。而此种保护根据GB-50227要求,大量地使用在6kV~66kV的单Y接线的电容器组中 。

三、有时放电线圈会用放电PT代替,电容器放电采用放电线圈还是电压互感器主要看电容器的容量,一般小容量(《1.7Mvar)电容器组放电用电压互感器即可,大容量电容器组(≥1.7Mvar)肯定要用放电线圈,否则会引起电压互感器的烧毁或者爆炸。

连接方式更改影响:

一、放电线圈兼作相电压差动保护用时,跨接方式不适用,除非放电线圈另作设计。

二、放电线圈采用跨接方式且兼作开口三角电压保护用时,只需将保护整定算式中电容器组额定相电压改为电容装置接入处母线平均运行相电压,或者设计依据的母线相电压即可。

三、须用放电线圈直接监测电容器端电压时,跨接方式是不适用的。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)