处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电容器 >

云母电容的应用及好处

云母电容的应用及好处

时间:2022-01-11 18:38:09   来源:网络整理

云母电容用于无线电接发设备,精密电子仪器,现代通讯仪器仪表及设备,收音机,功放机,电视机等。

云母的好处

云母具有所有电介质的稳定性,温度系数为+ 35 ppm ,而聚苯乙烯则为-150 ppm /。这是通过在高温(560℃)下烧结镀银云母片,并施加银膏以增强边缘来实现的。然后用Napelec C进行真空浸渍,Napelec C是一种专为高压纸绝缘电缆开发的合成聚丁烯蜡。这使得实心的非共振结构。

稳定性

云母电容器已投入生产100多年,已证明具有长期稳定性。长期应力开裂问题会影响聚苯乙烯电容器。叠层延伸箔结构具有极低的损耗和出色的高频特性。聚苯乙烯电容器通常仅具有缠绕箔。

标准配置提供1%的容差(低于10pF±0.5pF)。它们可以修剪到非常严格的公差,可达0.1%,与高品质音频设备中使用的金属膜和钽箔电阻相匹配。只有云母才具备这种能力。云母也是电容器校准标准的电介质,并由国家物理实验室使用。

有趣的是,云母是一种天然存在的硅酸盐晶体,很容易切成非常薄的片状。与所有天然产品一样,可变性可能很高,需要仔细选择

云母电容的应用及好处

精密制造

然后在英国手工组装和单独修整云母电容器。这仍然是精密专业部件有效的生产方法。这也可以灵活地为特殊订单产生任何价值。使用NPL可溯源校准的Agilent / HP测试设备进行测试。

云母电容器使用由银负载焊料连接的厚实心银线,这意味着组件的整个导电部分实际上是银,消除了任何可能导致失真的电势屏障。不使用标准的铜包钢线,因为它们会因磁效应引入三次谐波失真。所提供的标准引线长度超过一英寸长(25毫米),或者如果需要的话更长,以便于在高端音频设备中使用的手工组件,例如硬接线阀放大器。500v等级在此应用中也很有用。

后,通过浸入蓝色环氧树脂粉末涂层密封电容器,在125℃下固化并标记值,并且很快就会熟悉JMX标志。他们将在任何高端音频设计中执行并查看其中的部分。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)