处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电容器 >

独石电容有分正负极吗

独石电容有分正负极吗

时间:2022-01-11 18:38:09   来源:网络整理

独石电容有分正负极吗?

电容根据有无极性可以分为量大类别,所谓的有极性就是指有正负极之分。无极性自然就是没有正负极之分的电容。由于正负极的重要性,因此必须要懂得如何识不同电容的正负极,否则就会造成反接现象,甚至引起爆炸。那么独石电容有极性吗?

独石电容与瓷片电容都是无极性电容,而对于有极性电容来说,如果不知道其正负极,可以通过以下方法来识别。

大家都知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。测量时,先假定某极为“ + ”极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。测量时好选用 R*100 或 R*1K 挡。

此外,直插式极性电容的正负极在一般的情况下都是长脚是正极,短脚是负极,但是也有可能别人已经把长的给剪短了,所以为了判断准确,可以使用下面的方法。通常来说在灰色的部分一般有两条矩形框,那么挨着这个灰色部分近的引脚就是负极了,这是准确的判断,并且不会出错,建议使用这种方法!

独石电容特点及作用

特点:

温度特性好,频率特性好。一般电容随着频率的上升,电容量呈现下降的规律,独石电容下降比较少,容量比较稳定。

作用:

1、储能交换

这是独石电容基本的功用,主要是通过它的充放电过程来产生和施放一个电能。这主要是以大容量的Ⅱ类独石电容为主,在某些情况下甚至可以代替小型铝电解电容和钽电解电容。

2、隔直通交(旁路和耦合)

由于独石电容并非是一个导通体,它是通过交流的有规律的转向而体现出两端带电的现象,因此,在电路中它可以同其它元件并联,使交流通过,而直流被阻隔下来,起到旁路的作用。

在交流电路中,独石电容跟随输入信号的极性变化而进行充放电,从而使连接独石电容两端的电路表现导通的状态,起到耦合的作用。

一般说来,和放大器或运放输入端相联独石电容的为耦合独石电容;和放大器或运放发射极相联的独石电容为旁路独石电容。

两者均以Ⅱ类独石电容为主,特别是0.1uF的电容居多。

3、鉴频滤波

在交流电路中,对于一个多频率混合的信号,我们可以用独石电容将其部分分开,一般来说,我们可以使用一个合理电容量的独石电容将大部分的低频信号过滤掉。这主要以高频或超高频独石电容为主。

4、浪涌电压的抑制

由于独石电容是一个储能元件,因此,在电路中,它可以去除那些短暂的浪涌脉冲信号,也可以吸收电路中电压起伏不定所产生的多余的能量。滤波主要以高频产品为主。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)