处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 电容器 >

瓷片电容器的规格和分类

瓷片电容器的规格和分类

时间:2022-01-11 18:38:09   来源:网络整理

相信大家都知道热门电容中,瓷片电容占的比例也较多。在回路以及旁路电容器中瓷片电容都是必不可少的,瓷片电容都是由陶瓷材料烧制而成的。虽然材质都是一样的,但在不同电路中所运用的瓷片电容规格也是不一样的。

规格一:1000V-6000V高频瓷片电容高频瓷片电容一般主要都是运用于较高稳定振荡的回路中,因此其在稳定性方面要求是比较高的,如比较常见的耦合电容以及高压旁路就会选择用高频瓷片电容。

主要的优点就是可以耐受高温以及耐磨性比较强,如日常生活中常见的电视接收机上就会使用高压瓷片电容。

规格二:50V以下低频瓷片电容低频瓷片电容主要是运用在一些工作频率比较低的回路中,在这类型的回路中往往对于电容的稳定性以及损耗的程度要求都不是很高。

尤其是在一些脉冲比较强的电路中是不能使用低频瓷片电容的,否则很有可能会被电压直接击穿。二者的差异比较二者不同类型的瓷片电容规格识别可以直接通过电容器或者是电路来进行判断。

一般来说可以耐受高压,绝缘性比较好,而且比较可靠,运用于高压电路中的就属于高频瓷片电容。而低频瓷片电容相比较而言可靠性以及成本都比较低,多数时候都是运用于一些低频电路以及耦合电路等的电容器中。

快速识别方法一般来说在音频控制器以及分频器上使用的电容都是高频瓷片电容,因为其容量会比较大,通过金属塑料薄膜的使用可以获得更佳的音质。

其次就是在滤波电容中,其容量的特性决定了使用电解电容的效果会比较好,但在使用的过程中还要注意抑制高频阻抗不断上升的情况。

所以针对瓷片电容规格的识别来说,可以通过判断回路的电压以及特性就可以快速鉴别出其所使用的瓷片电容,同时在进行识别的时候也可以参照电阻的规格识别方法。

瓷片电容规格

1、高压陶瓷电容,一般耐压1KV以上的。

2、中压陶瓷电容,一般指100-1KV的。

3、低压陶瓷电容,一般指100V以下的。

至于型号:就和普通电容一样,基本的容值都有。1p-104pf里都有。

瓷片电容的电容量一般以pF(10的-12次方F)为单位,早期产品多采用直接标注,如1000p、220p等;现在一般以常用指数表示法,如102、221,前两位数是电容量的有效数字,后一位数是后面添零的个数,如102表示有效数是10,2表示后面再添2个0,即1000pF;221表示有效数22,1表示后面再添1个0,即220pF。

瓷片电容如何进行分类

按介质材料可分为:高介电常数电容器和低介电常数电容器;

按工作频率可分为:高频瓷介电容器和低频瓷介电容器;

按工作电压可分为:高压瓷介电容器和低压瓷介电容器。

按外形结构可分为:圆片形、管形、穿心式、筒形以及叠片式等。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)